This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设置125 MHz 左右的一组音调的生成和后处理

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5681, ADS5463EVM, DAC38J84, 66AK2L06, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1104778/setup-for-generation-and-post-processing-of-a-set-of-tones-around-125-mhz

主题中讨论的其他器件:DAC5681ADS5463EVMDAC38J8466AK2L06ADC12J4000

我们对 在100-150MHz 范围内生成一组 I 和 Q 分量中的音调感兴趣(即10个音调、可单独调整频率)。 这些音调稍后将进行转换(IQ 调制)、应用于 DUT、然后进行降频转换(IQ 解调) 并由接收器卡进行处理。 我们正在寻找一组能够生成和接收100-150MHz 范围内的基带 I Q 分量的卡、其中使用单个固件来控制音调的生成、然后在通过 DUT (FFT 等)后对其进行处理。 评估幅度和相位比。

我们尝试了由 HSDC GUI 控制的 DAC5681和 ADS5463EVM、但您的支持服务向我们解释说、无法同时控制两者(拔下发送器卡可能存在技巧、但我们认为存在风险)。

我们在您的网页上看到了一款带有 ADC12J4000/DAC38J84的66AK2L06 DSP+ARMRegistered处理器 JESD204B 产品,该产品似乎对我们的使用非常有用, 但是、我们不清楚如何轻松安排用于我们的目的、因为它有一个预定义的演示、并且我们在寻找一个在基于 Windows 的 PC 上运行的即插即用解决方案。

也许您可以向我们提供有关哪些模块(这些模块或其他模块)的建议、这些模块对于我们来说最方便、可用于最简单的配置(硬件-固件-软件)。  

此致

Juan Pablo Pascual

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们不再在 E2E 论坛上为此器件提供直接支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可能有助于解决您的问题。 有关66AK2L06支持的更多信息、请参阅中的常见问题解答  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/809582/faq-tci6638k2k-support-guidance-tci6638k2k-tci6636k2h-tci6630k2l-66ak2l06

    根据产品文件夹和常见问题解答中的建议,请随时与 其中列出的第三方联系以获得更多支持。

    对由此给您带来的不便和缺乏指导表示遗憾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供 有关66AK2L06支持的信息。  我提到这只是一种明显的可能性。 在这种情况下、我回到原来的问题:  

    TI 是否销售了一组适合于生成和处理125MHz 左右的10个音调并由运行单个程序的 Windows PC 控制的处理器和 DAC ADC 转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    我会将此问题发布到处理器论坛。 我们的团队没有这样的东西。

    此致、

    Jim