This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:需要多长时间从32.768kHz 晶体振荡器获得稳定的时钟?

Guru**** 2551240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1106530/cc1312r-what-time-is-needed-clock-from-32-768-khz-crystal-oscillator-to-became-stable

器件型号:CC1312R

您好!

在我的项目中、终端单元(EU)与射频网络时间(射频协议使用时间分频)同步、复位后、每个终端单元都需要将其本地 RTC 时间正弦化到网络 RTC 时间(计算软件 RTC 偏移量)。

我的问题是:

1) 1)复位后需要多长时间才能 使32.768kHz 晶体振荡器稳定( 如果时钟不稳定、任何 EU 同步到网络的尝试都将失败)?  

2) 2)主 MCU (M4)如何检查32.768kHz 晶体振荡器是否稳定?

此致、

Dimitar Devedzhiev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitar、

    1) 1)它当然会随您所选择的晶体而变化、但通常大于100ms。

    2) 2)截至今天、您无法从应用程序中执行该操作。 TI 电源驱动器可为您提供帮助。

    此致、

    Arthur