This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:数据发送间隔和睡眠模式

Guru**** 2550120 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1106528/lpstk-cc1352r-data-sending-interval-and-sleep-mode

器件型号:LPSTK-CC1352R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
如何修改传感器和收集器示例每30秒将 lptsk 传感器数据(温度、湿度...)发送给收集器、并在不发送数据时以睡眠模式发送数据 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、在该示例中、器件配置为在不发送数据时处于睡眠状态。 您可以在项目中包含的 SysConfig (.syscfg)文件中查看并更改该行为、方法是在射频堆栈菜单中单击 TI 15.4 Stack。 然后、您将看到"Power"菜单。 在该菜单中、您将看到一个显示为"非休眠设备"的复选框。

    至于每30秒发送一次数据、您还可以通过更改报告间隔值、在"collector"示例 SysConfig 中配置该行为。

    此致、

    Arthur