This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:支持 SmartRF Studio

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1105118/cc1311p3-smartrf-studio-support

器件型号:CC1311P3
主题中讨论的其他器件: CC1352PLAUNCHXL-CC1352P1

您好!

 SmartRF Studio 是否支持 CC1311P3器件?

我们使用 CC1352P launchpad 进行了测量(我们将 CC1352P 芯片替换为 CC1311P3芯片)、因为我们没有 CC1311P3 launchpad、我们发现 SmartRF Studio 7无法与 CC1311P3正常配合工作。 它可以检测 CC1311P3器件、但当我们控制器件到 TX 时、频谱分析仪上的 TX 功率相当低(大约-20dBm)、似乎没有为路径启用开关。

这是 CC1311P3器件的默认目标配置:

在按如下方式修改配置后、我设法在启用 PA 时获得大约10dBm 的 TX 功率、在禁用 PA 时获得大约9dBm 的 TX 功率。

这仍然不是正确的数据、因为我认为在这种情况下可能无法启用 PA。

您能否检查并查看我的配置是否正确、或者 TI 是否已使用 CC1311P3验证 RFSmart Studio?

PS:我使用了最新版本的 SmartRF Studio 7、即2.25.0。

此致、

Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

     您使用的是哪款 CC1352P Launchpad? 您是否正在使用 LAUNCHXL-CC1352P1、 LAUNCHXL-CC1352P-2或 LAUNCHXL-CC1352P-4? (请参阅 https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC1352P)

    我认为您需要使用如下配置(对于启用高 PA 的情况):


    请注意、对于禁用"启用高输出功率 PA"设置的情况、您需要使用单独的自定义配置(包括更新的 I/O 配置和输出功率)。 这通常针对内置配置自动处理、但在使用您自己的自定义配置时不自动处理。

    此致、
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolaj、您好!

    我们正在使用 LAUNCHXL-CC1352P1、感谢您的帮助、我们已经解决了这个问题。

    此致、

    Evan