This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:CC1190输出功率

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1105655/cc1190-cc1190-output-power

器件型号:CC1190
主题中讨论的其他器件: CC1312R

您好!  

我的客户正在使用 CC1312R 和 CC1190组合。

他使用的频率范围为920.9MHz 至923.3MHz。  

他希望在此范围内输出高达200mW 的功率。

我有 杂散发射测试的原理图和结果、但 无法在 E2E 上分享。

我可以私下得到一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我发送一封私人邮件进行讨论。

    此致、
    Zack