This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:需要参考设计与放大器;用于 FCCpart15器件的软件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1105485/cc1310-need-reference-design-sw-for-fccpart15-device

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1190

您好!
我们需要开发一个非常简单的发送器(远程控制)、这需要获得 FCC 第15部分认证-即915MHz 通道漏斗。
理想情况下大于20dB pA

作为不是第一个满足该要求的软件、我假设 TI 针对硬件和最重要的软件内核都提供了某种参考。

您建议使用什么器件(具有足够功率的内置 PA -在 TI.com 上找不到比较表)。

你们能帮我们解决吗?

谢谢!

此致