This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:即使启用了看门狗、器件也没有响应(挂起/卡住)

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, ENERGYTRACE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1104048/cc1352p-device-is-unresponsive-hanged-stuck-even-though-watchdog-is-enabled

器件型号:CC1352P

我正在维护一个基于 CC1352P 和 TIRTOS 的项目。

有时、我们的器件突然停止工作:UART 未响应、未检测到 Subgiga 射频传输。 它们似乎被卡住了、即使看门狗已启用。

注:

  1. 将调试器连接到"块"器件时、我们看到 PC 位于 ROM 区域中的某个位置。
  2. 我很确定我们没有在 HIB (启动时停止)中、因为我检查 了 AON_PMCTL:SHUTDOWN.EN 是否设置为0。
  3. 我知道我的软件在某个时候停止运行、因为它应该在当前时间定期写入内部闪存。 重新引导卡住的设备后、我检查并看到这些写入在设备没有响应的同时停止。

可能是什么问题。 请帮助我进行调查。 我可以添加哪些有助于了解原因的更多信息?

谢谢、

Eden Cohen