This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:使用 CC1120而不是 CC1121

Guru**** 2514555 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1121, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1111710/cc1121-use-cc1120-instead-of-cc1121

器件型号:CC1121
主题中讨论的其他器件: CC1120

你(们)好。

我们公司目前正在努力采购 CC1121无线电芯片、但我们可以采购 CC1120无线电芯片。  

我的问题是、CC1120和 CC1121是否可以在同一电路设计中互换使用、而无需更改组件或布局?

此致

Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1120和 CC1121之间的差异是 CC1121的 RX 最小带宽为41kHz而 CC1120上的 RX 最小带宽为8kHz。

    此外、由于 器件具有不同的合规性、请仔细检查合规性(数据表的第一页):

    两个器件上的引脚分配相同、且它们共享相同的参考设计;CC1121使用 CC1120参考设计进行了表征。

    因此、如果这些因素不会影响您的应用、那么您应该是可以的。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    很好。。。 非常感谢您的快速回复...  

    谢谢

    Trevor