This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:替代晶体

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1111062/cc1200-alternate-crystals

器件型号:CC1200

您好!

与推荐用于 cc1200的晶体振荡器相比、我们在寻找替代晶体振荡器时需要帮助。  根据 CC1200EM 设计文件中的建议、我们使用40MHz 晶体、器件型号 NX3225SA-40M-EXS00A-CS03880来驱动 XOSC。 外部负载电容器也保持在15pF。 由于电流短缺、我们将查看晶体振荡器的直接压降替代方案。  

ABM8-40.000MHZ-10-D1G-T 具有相同的负载电容和频率容差以及 稍好的频率稳定性。 但是、与原始器件相比、它具有更低的 ESR。 此部件是否适合更换?

感谢您在推荐替代晶体振荡器方面的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1200数据表规定最大 ESR 为60欧姆; ESR 值越低 、XTAL 启动时间就会受到影响(启动速度会稍快一些、因此这不会产生负面影响)。 由于它在数据表规格范围内、因此它看起来可以作为替代产品。 但是、我们当然强烈建议测试 XTAL 以进行双校验。

      虽然不是为 CC1200编写的、但 SWRA495I (CC26xx  和 CC13xx 系列无线 MCU 的晶体振荡器和晶体选择) 中概述了 XTAL 选择过程:https://www.ti.com/lit/pdf/swra495 、如果需要、它可能是一个有用的参考。

    此致、
    Zack