您好!
我显示温度、湿度...但我也想显示电池电量。
请使用 Launchpad CC1352P1和 LPSTK-CC1352R
任何解决方案
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我显示温度、湿度...但我也想显示电池电量。
请使用 Launchpad CC1352P1和 LPSTK-CC1352R
任何解决方案
您可以使用 BATMON 读取电源电压 :https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/docs/driverlib_cc13xx_cc26xx/cc13x2_cc26x2/driverlib/group__aonbatmon__api.html
您好!
您可以查看"TI 15.4-Stack -添加新传感器" SimpleLink Academy 实验: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJI2cgJTW.RrkK.or6kYmA__BSEc4rl__LATEST
此致、
尼古拉伊
您好!
我们提供了一组广泛的示例、其中展示了如何构建代码、还提供了 SimpleLink Academy 实验、这些实验充当如何与我们提供的不同技术进行交互的教程。 遗憾的是、我们在此论坛上提供的支持不包括创建或组织您的项目。 我们期望您创建项目、我们 可以帮助解决具体问题。
我建议您浏览一些 SimpleLink Academy 实验以及 SDK 中的示例、以便更好地了解我们的示例是如何组织的。 我们有 TI 驱动程序 Project Zero SimpleLink Academy 实验、 这可能会有所帮助。
此致、
尼古拉伊
您好!
[引用 userid="517818" url="~支持/无线连接/sub-1GHz-group/sub-1GHz/f/sub-1GHz-forum/1102784/lpstk-cc1352r-display-battery-level/4103878#4103878]-1两个函数之间的区别是什么:AONBatteryEnable[]和 MyBatterySet[]。
在设置 BATMON 时,将使用 AONBatMonEnable()。 读取电池电压之前需要启用 BATMON。 启动时启用 BATMON (请参阅 技术参考手册中的第20.1节),并且完全无需调用 AONBatMonEnable()。
AONBatMyBatteryVoltageGet ()用于读取 当前电池电压测量值。
您是否已成功完成 "添加新传感器" SimpleLink Academy 实验、而无需对您的特定应用进行修改? 如果没有,我建议先这样做。
对于您的特定应用,我可能会添加一个类似于 SSF_readTempSensor()(例如,SSF_readBatSensor() )的函数,在这里您可以调用 AONBatMyBatteryVoltageGet (),类似于 SSF_readTempSensor() 调用 AONBatMonTemperatureGetTempDegC()的方式。
然后,我会在 readSensor()函数中调用 SSF_readBatSensor(), 类似于正在对温度传感器执行的操作。
您无需更改 SSF_processEvents (递增 general_sensor_val)
另请注意 ,AONBatMonBatteryVoltageGet()返回的值 为 a 格式大小<3.8>、单位为伏特。 因此、每当将该值打印到显示/UART 时、都需要正确处理该值。
此致、
尼古拉伊
在 smsgs.h">dev.ti.com/.../node 的第4部分
中,是否有针对电池电量的特定屏蔽位,或者它是否与温度相似?
我尝试查找技术文档中收集器示例中已存在的传感器的位掩码、以了解电池电量并执行相同的操作、但我找不到相关信息 您好!
您可以查看此应用手册、该手册介绍了如何使用电池电压估算电池充电状态: https://www.ti.com/lit/an/sluaaa1/sluaaa1.pdf
电池监控器可用于测量电压、可用于估算电池的充电状态。 这特定于您使用的电池类型(和型号)。 您的电池数据表中可能包含与 应用手册中的图3-1类似的图形或数据、您可以使用该图或数据来代替自己的测量。
如果您需要更高的精度、可以使用"电池电量监测计"(有关 TI 电池电量监测计的概述、请参阅 www.ti.com/.../overview.html)
此致、
尼古拉伊