This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:Wi-SUN FAN 可扩展性?

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: WI-SUN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1110711/lp-cc1312r7-wi-sun-fan-scalability

器件型号:LP-CC1312R7

您好!

我想知道升级 Wi-SUN FAN 网络有多容易? 示例:如果我想添加更多网关、边界路由器和终端节点。

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:  

    根据 Wi-SUN FAN 规范、要在 Wi-SUN FAN 中使用多个边界路由器、您需要在它们之间建立 WAN 回程连接。

    然后、每个边界路由器管理由路由器节点和可能的叶节点组成的 PAN (TI Wi-SUN FAN 解决方案中尚未实现叶节点)。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、如果 没有叶节点或终端节点、您将传感器连接到哪里? 您能否在路由器上连接传感器?

    我提到的可扩展性的易用性就像扫描 QR 代码以将路由器或终端节点连接到网络。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、应该可以将传感器连接到路由器节点。

    在 SDK 中、我们提供了您可能感兴趣的 CoAP 节点示例。 这是一个完全嵌入式解决 方案、即 WiSUN 路由器节点、具有 CoAP 应用层、用于从边界路由器控制节点器件上的 LED。

    请您详细说明一下这一点。  

    [引用 userid="49872" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1GHz-group/sub-1GHz/f/sub-1-GHz-forum/1110711/lp-cc1312r7-wi-sun-fan-qr/4116562#4116562"]扫描将路由器或终端节点连接到网络的代码[引用/引用引号]。

    网络发现和加入过程也由规范定义。  

    堆栈用户指南对此进行了说明。  

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/docs/ti_wisunfan/html/wisun-stack/MAC.html#join-process

    这由边界路由器和路由器节点/CoAP 节点应用自动处理。 要了解这种行为、可能需要设置 Wi-SUN 网络。   您可以通过这个 Simplelink Academy 来设置 Wi-SUN 网络。

    dev.ti.com/.../wisun_fundamentals.html

    此致、

    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="467915" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1GHz-group/sub-1GHz/f/sub-1-GHz-forum/1110711/lp-cc1312r7-wi-sun-fan-scalability /4116598#4116598]\n 请详细说明这一点。  [/报价]

    我所说的是、例如、您使用智能手机扫描路由器条码或 QR 码、以便它可以加入网络。

    -kel