This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC-ANTENNA-DK2:电路板3 S 参数

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1124217/cc-antenna-dk2-board-3-s-params

器件型号:CC-天线-DK2

尊敬的 TI 团队:

板上的3号板应该是双频带868MHz-2.4GHz。 当我测量此板的 S11时、我会选择2.0GHz (和4.7GHz)的频率、这与2.4GHz 非常远、而且868MHz 的频率也没有。

(当然 、我测量了2个不同的套件、但它们都给出了完全相同的结果)

这是否意味着用户需要确定自己的调整适应以使这些频率恢复到868和2400MHz ?

我知道这是一款 Fractus 产品、但您在电路板上放置了5个组件、 我想这些组件的目标是对预期的双频带频率进行调优。

此致、

TD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC_Antenna_DK2板3应调整为868MHz 和2.4GHz;请参阅 https://www.ti.com/lit/swra496 第22页。

    您也可以测量电路板#9吗?

    确保您的电路板处于空气中、不会放置在工作台上或任何可加载测量值的物体上。

    此致、

      Richard