This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:信号弱通信(传入信号问题)不工作、以及有关无线电传输灵敏度/无线电接收灵敏度的问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1123476/cc1120-inoperative-with-weak-signal-communication-incoming-signal-problem-and-questions-regarding-radio-transmission-sensitivity-radio-reception-sensitivity

器件型号:CC1120

你好。

我来自韩国

我使用的是 TI CC1120芯片、我想通过 E2E 或电子邮件与 CC1120支持人员或开发人员联系

我将在分配主管人员时向您介绍任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    意味着您无法共享论坛上打开的任何详细信息? 如果不了解您的问题、就很难指派最合适的工程师来为您提供支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以首先共享原理图?

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发送数据没有问题。

    但是、由于这是机密信息、E2E 不想披露。

    我想私下继续、这有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李先生

    我叫 Richard Park、他可以 通过电子邮件与 RGW 联系 通过您的企业电子邮件与我联系。我的电子邮件 ID 为名字。姓氏为 name@ti.com。 例如、如果我的名字是 bob、我的姓氏是 Smith、那么我的电子邮件地址将是"bob.smith@ti.com。  只需在 我的名字和我的姓氏之间的电子邮件 ID 上加上点。

    此致、
    Richard Park