This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:rfEchoTx-Rx 项目在多个数据发送后卡住

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1122034/launchxl-cc1310-rfechotx-rx-project-get-stuck-after-several-data-sendings

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310

您好!

我正在使用 rfEchoTx 和 rfEchoRx 项目处理一个项目、我每1分钟从 emmiter 发送数据。 前2-3个数据发送正常、但之后、程序在发送事件发生时卡住("rfEchoTx.c"中的第405行)。 我试图找到一个原因、但我不知道 为什么会发生这种情况。 有什么想法吗?

我附上相应的项目。

e2e.ti.com/.../rfEchoTx_5F00_CC1310_5F00_LAUNCHXL_5F00_tirtos_5F00_ccs.zip

e2e.ti.com/.../rfEchoRx_5F00_CC1310_5F00_LAUNCHXL_5F00_tirtos_5F00_ccs.zip

提前感谢、

Alberto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解您在代码中执行的所有计时操作、因此我不清楚您尝试执行的操作。

    为了缩小问题范围、我本来应该删除所有 ADC 内容、首先尝试使用正确的时序和数据包大小来实现通信。

    如果发送时遇到问题、则需要查看 应用程序卡住时 RF_runCmd 命令内部发生的情况(使用调试器并查看代码在 RunCommand 中的挂起位置)。

    要调试 RunCommand、需要手动将 rfdriver 文件添加到项目中。

    此外、您应该在代码挂起时查看不同命令的状态、以指示问题可能是什么。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    感谢您的回复、我将尝试调试 RunCommand。  我看到 、将 sendings 之间的周期减少到10s、例如通过 Task_sleep、它可以正常工作(第412行)。 rfdriver 文件位于何处?

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Alberto

    文件(RFCC26XX_MODE.c)位于此处:

    C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_4_20_01_03\source\ti\drivers\rf

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    I debugRunred Command、程序在此行中暂停。  如图所示、它出现在  RFCC26XX_MODEX.c 文件中的4452行中。 您是否对暂停的原因有任何了解?

    在该命令行内、它在这里停止(swip_tirtos.c)。

    简而言之、我的项目是每小时保存数据、并在特定的时间发送数据包、同时发送所有测量值、这就是我使用 TM 结构来设置本地时间的原因。 为了检查它是否工作得更快、我将在最初几分钟内发送数据。 我希望这可以帮助您更好地了解我的项目。

    执行一些测试后,我认为 在使用 Task_sleep()和数据发送时应该会有一些问题。  独立于任务定期进入睡眠状态的时间、程序在4-5分钟数据发送后停止。 但是,如果我删除 Task_sleep()程序,它始终可以正常工作。

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我无法从我获得的信息中告诉您问题是什么。

    请采用原始 rfEchoTX 示例并尽可能少地对其进行修改(不要添加 ADC 内容、而是传输虚拟数据包)、并创建一个可以在 LP 上运行的项目、以说明故障。

    如果您只是单独运行 TX 代码、还是必须与 rfEchoRX 示例一起运行才能使其挂起?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于您的问题、TX 代码可以在没有 rfEchoRX 示例的情况下运行。 在这种情况下、它会持续发送数据包、直到 RX 接收到数据包。

    我采用了原始 rfEchoTX、如果未修改、它将正常工作。 但是、如果我在文件 rfEChosx.c 的 while 循环中添加 sleep 或 Task_sleep()(第238行)、它在运行4分钟后也会失败、正如我之前的项目所发生的那样。

    /*
     * Copyright (c) 2019, Texas Instruments Incorporated
     * All rights reserved.
     *
     * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     * modification, are permitted provided that the following conditions
     * are met:
     *
     * *  Redistributions of source code must retain the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     *
     * *  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     *
     * *  Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
     *    its contributors may be used to endorse or promote products derived
     *    from this software without specific prior written permission.
     *
     * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
     * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
     * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
     * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
     * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
     * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
     * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
     * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
     * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     */
    
    /***** Includes *****/
    /* Standard C Libraries */
    #include <stdlib.h>
    
    /* TI Drivers */
    #include <ti/drivers/rf/RF.h>
    #include <ti/drivers/PIN.h>
    #include <ti/drivers/pin/PINCC26XX.h>
    
    /* Driverlib Header files */
    #include DeviceFamily_constructPath(driverlib/rf_prop_mailbox.h)
    
    /* Board Header files */
    #include "Board.h"
    
    /* Application Header files */
    #include "RFQueue.h"
    #include "smartrf_settings/smartrf_settings.h"
    
    /***** Defines *****/
    /* Packet TX/RX Configuration */
    #define PAYLOAD_LENGTH      30
    /* Set packet interval to 1000ms */
    #define PACKET_INTERVAL     (uint32_t)(4000000*1.0f)
    /* Set Receive timeout to 500ms */
    #define RX_TIMEOUT          (uint32_t)(4000000*0.5f)
    /* NOTE: Only two data entries supported at the moment */
    #define NUM_DATA_ENTRIES    2
    /* The Data Entries data field will contain:
     * 1 Header byte (RF_cmdPropRx.rxConf.bIncludeHdr = 0x1)
     * Max 30 payload bytes
     * 1 status byte (RF_cmdPropRx.rxConf.bAppendStatus = 0x1) */
    #define NUM_APPENDED_BYTES  2
    
    /* Log radio events in the callback */
    //#define LOG_RADIO_EVENTS
    
    /***** Prototypes *****/
    static void echoCallback(RF_Handle h, RF_CmdHandle ch, RF_EventMask e);
    
    /***** Variable declarations *****/
    static RF_Object rfObject;
    static RF_Handle rfHandle;
    
    /* Pin driver handle */
    static PIN_Handle ledPinHandle;
    static PIN_State ledPinState;
    
    /* Buffer which contains all Data Entries for receiving data.
     * Pragmas are needed to make sure this buffer is aligned to a 4 byte boundary
     * (requirement from the RF core)
     */
    #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__)
    #pragma DATA_ALIGN(rxDataEntryBuffer, 4)
    static uint8_t
    rxDataEntryBuffer[RF_QUEUE_DATA_ENTRY_BUFFER_SIZE(NUM_DATA_ENTRIES,
                                                      PAYLOAD_LENGTH,
                                                      NUM_APPENDED_BYTES)];
    #elif defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
    #pragma data_alignment = 4
    static uint8_t
    rxDataEntryBuffer[RF_QUEUE_DATA_ENTRY_BUFFER_SIZE(NUM_DATA_ENTRIES,
                                                      PAYLOAD_LENGTH,
                                                      NUM_APPENDED_BYTES)];
    #elif defined(__GNUC__)
    static uint8_t
    rxDataEntryBuffer[RF_QUEUE_DATA_ENTRY_BUFFER_SIZE(NUM_DATA_ENTRIES,
                                                      PAYLOAD_LENGTH,
                                                      NUM_APPENDED_BYTES)]
                                                      __attribute__((aligned(4)));
    #else
    #error This compiler is not supported
    #endif //defined(__TI_COMPILER_VERSION__)
    
    /* Receive Statistics */
    static rfc_propRxOutput_t rxStatistics;
    
    /* Receive dataQueue for RF Core to fill in data */
    static dataQueue_t dataQueue;
    static rfc_dataEntryGeneral_t* currentDataEntry;
    static uint8_t packetLength;
    static uint8_t* packetDataPointer;
    
    static uint8_t txPacket[PAYLOAD_LENGTH];
    static uint8_t rxPacket[PAYLOAD_LENGTH + NUM_APPENDED_BYTES - 1];
    static uint16_t seqNumber;
    
    static volatile bool bRxSuccess = false;
    
    #ifdef LOG_RADIO_EVENTS
    static volatile RF_EventMask eventLog[32];
    static volatile uint8_t evIndex = 0;
    #endif // LOG_RADIO_EVENTS
    
    /*
     * Application LED pin configuration table:
     *   - All LEDs board LEDs are off.
     */
    PIN_Config pinTable[] =
    {
    #if defined(Board_CC1350_LAUNCHXL)
     Board_DIO30_SWPWR | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_HIGH | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
    #endif
     Board_PIN_LED1 | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
     Board_PIN_LED2 | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
     PIN_TERMINATE
    };
    
    /***** Function definitions *****/
    
    void *mainThread(void *arg0)
    {
        uint32_t curtime;
        RF_Params rfParams;
        RF_Params_init(&rfParams);
    
        /* Open LED pins */
        ledPinHandle = PIN_open(&ledPinState, pinTable);
        if (ledPinHandle == NULL)
        {
            while(1);
        }
    
        if(RFQueue_defineQueue(&dataQueue,
                               rxDataEntryBuffer,
                               sizeof(rxDataEntryBuffer),
                               NUM_DATA_ENTRIES,
                               PAYLOAD_LENGTH + NUM_APPENDED_BYTES))
        {
            /* Failed to allocate space for all data entries */
            PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED1, 1);
            PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED2, 1);
            while(1);
        }
    
        /* Modify CMD_PROP_TX and CMD_PROP_RX commands for application needs */
        RF_cmdPropTx.pktLen = PAYLOAD_LENGTH;
        RF_cmdPropTx.pPkt = txPacket;
        RF_cmdPropTx.startTrigger.triggerType = TRIG_ABSTIME;
        RF_cmdPropTx.startTrigger.pastTrig = 1;
        RF_cmdPropTx.startTime = 0;
        RF_cmdPropTx.pNextOp = (rfc_radioOp_t *)&RF_cmdPropRx;
        /* Only run the RX command if TX is successful */
        RF_cmdPropTx.condition.rule = COND_STOP_ON_FALSE;
    
        /* Set the Data Entity queue for received data */
        RF_cmdPropRx.pQueue = &dataQueue;
        /* Discard ignored packets from Rx queue */
        RF_cmdPropRx.rxConf.bAutoFlushIgnored = 1;
        /* Discard packets with CRC error from Rx queue */
        RF_cmdPropRx.rxConf.bAutoFlushCrcErr = 1;
        /* Implement packet length filtering to avoid PROP_ERROR_RXBUF */
        RF_cmdPropRx.maxPktLen = PAYLOAD_LENGTH;
        RF_cmdPropRx.pktConf.bRepeatOk = 0;
        RF_cmdPropRx.pktConf.bRepeatNok = 0;
        RF_cmdPropRx.pOutput = (uint8_t *)&rxStatistics;
        /* Receive operation will end RX_TIMEOUT ms after command starts */
        RF_cmdPropRx.endTrigger.triggerType = TRIG_REL_PREVEND;
        RF_cmdPropRx.endTime = RX_TIMEOUT;
    
        /* Request access to the radio */
    #if defined(DeviceFamily_CC26X0R2)
        rfHandle = RF_open(&rfObject, &RF_prop, (RF_RadioSetup*)&RF_cmdPropRadioSetup, &rfParams);
    #else
        rfHandle = RF_open(&rfObject, &RF_prop, (RF_RadioSetup*)&RF_cmdPropRadioDivSetup, &rfParams);
    #endif// DeviceFamily_CC26X0R2
    
        /* Set the frequency */
        RF_postCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdFs, RF_PriorityNormal, NULL, 0);
    
        /* Get current time */
        curtime = RF_getCurrentTime();
    
        while(1)
        {
            /* Create packet with incrementing sequence number and random payload */
            txPacket[0] = (uint8_t)(seqNumber >> 8);
            txPacket[1] = (uint8_t)(seqNumber++);
            uint8_t i;
            puts("While");
            for (i = 2; i < PAYLOAD_LENGTH; i++)
            {
                txPacket[i] = rand();
            }
    
            /* Set absolute TX time to utilize automatic power management */
            curtime += PACKET_INTERVAL;
            RF_cmdPropTx.startTime = curtime;
    
            /* Transmit a packet and wait for its echo.
             * - When the first of the two chained commands (TX) completes, the
             * RF_EventCmdDone event is raised but not RF_EventLastCmdDone
             * - The RF_EventLastCmdDone in addition to the RF_EventCmdDone events
             * are raised when the second, and therefore last, command (RX) in the
             * chain completes
             * -- If the RF core successfully receives the echo it will also raise
             * the RF_EventRxEntryDone event
             * -- If the RF core times out while waiting for the echo it does not
             * raise the RF_EventRxEntryDone event
             */
            RF_EventMask terminationReason =
                    RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdPropTx, RF_PriorityNormal,
                              echoCallback, (RF_EventCmdDone | RF_EventRxEntryDone |
                              RF_EventLastCmdDone));
    
            sleep(60); // 60 s sleep
    
            switch(terminationReason)
            {
                case RF_EventLastCmdDone:
                    // A stand-alone radio operation command or the last radio
                    // operation command in a chain finished.
                    break;
                case RF_EventCmdCancelled:
                    // Command cancelled before it was started; it can be caused
                // by RF_cancelCmd() or RF_flushCmd().
                    break;
                case RF_EventCmdAborted:
                    // Abrupt command termination caused by RF_cancelCmd() or
                    // RF_flushCmd().
                    break;
                case RF_EventCmdStopped:
                    // Graceful command termination caused by RF_cancelCmd() or
                    // RF_flushCmd().
                    break;
                default:
                    // Uncaught error event
                    while(1);
            }
    
            uint32_t cmdStatus = ((volatile RF_Op*)&RF_cmdPropTx)->status;
            switch(cmdStatus)
            {
                case PROP_DONE_OK:
                    // Packet transmitted successfully
                    break;
                case PROP_DONE_STOPPED:
                    // received CMD_STOP while transmitting packet and finished
                    // transmitting packet
                    break;
                case PROP_DONE_ABORT:
                    // Received CMD_ABORT while transmitting packet
                    break;
                case PROP_ERROR_PAR:
                    // Observed illegal parameter
                    break;
                case PROP_ERROR_NO_SETUP:
                    // Command sent without setting up the radio in a supported
                    // mode using CMD_PROP_RADIO_SETUP or CMD_RADIO_SETUP
                    break;
                case PROP_ERROR_NO_FS:
                    // Command sent without the synthesizer being programmed
                    break;
                case PROP_ERROR_TXUNF:
                    // TX underflow observed during operation
                    break;
                default:
                    // Uncaught error event - these could come from the
                    // pool of states defined in rf_mailbox.h
                    while(1);
            }
        }
    }
    
    static void echoCallback(RF_Handle h, RF_CmdHandle ch, RF_EventMask e)
    {
    #ifdef LOG_RADIO_EVENTS
        eventLog[evIndex++ & 0x1F] = e;
    #endif// LOG_RADIO_EVENTS
    
        if((e & RF_EventCmdDone) && !(e & RF_EventLastCmdDone))
        {
            /* Successful TX */
            /* Toggle LED1, clear LED2 to indicate TX */
            puts("Succesful TX");
            PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED1,
                               !PIN_getOutputValue(Board_PIN_LED1));
            PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED2, 0);
        }
        else if(e & RF_EventRxEntryDone)
        {
            puts("Successful RX");
            /* Successful RX */
            bRxSuccess = true;
    
            /* Get current unhandled data entry */
            currentDataEntry = RFQueue_getDataEntry();
    
            /* Handle the packet data, located at &(currentDataEntry->data):
             * - Length is the first byte with the current configuration
             * - Data starts from the second byte
             */
            packetLength      = *(uint8_t *)(&(currentDataEntry->data));
            packetDataPointer = (uint8_t *)(&(currentDataEntry->data) + 1);
    
            /* Copy the payload + status byte to the rxPacket variable */
            memcpy(rxPacket, packetDataPointer, (packetLength + 1));
    
            /* Check the packet against what was transmitted */
            int16_t status = memcmp(txPacket, rxPacket, packetLength);
    
            if(status == 0)
            {
                /* Toggle LED1, clear LED2 to indicate RX */
                PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED1,
                                   !PIN_getOutputValue(Board_PIN_LED1));
                PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED2, 0);
            }
            else
            {
                /* Error Condition: set both LEDs */
                PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED1, 1);
                PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED2, 1);
                puts("RX not received"); // If error, send again
            }
    
            RFQueue_nextEntry();
        }
        else if((e & RF_EventLastCmdDone) && !(e & RF_EventRxEntryDone))
        {
            if(bRxSuccess == true)
            {
                /* Received packet successfully but RX command didn't complete at
                 * the same time RX_ENTRY_DONE event was raised. Reset the flag
                 */
                bRxSuccess = false;
            }
            else
            {
                /* RX timed out */
                /* Set LED2, clear LED1 to indicate TX */
                PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED1, 0);
                PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED2, 1);
                puts("RX timed out");
            }
        }
        else
        {
            /* Error Condition: set both LEDs */
            PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED1, 1);
            PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED2, 1);
        }
    }
    

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还看到代码停止发送、但我无法看到它停留在您所看到的相同位置。 对我来说、它看起来就像睡得太久了。

    但是、代码中的更改毫无意义。

    演示代码使用绝对触发器将发送器设置为每1s 传输一次数据包、然后在中间自动进入待机状态。 当前时间只读取一次

    curtime = rf_getCurrentTime();

    所有其他时序都是通过向该初始读取值添加1来设置的。

    curtime += packet_interval;

    当您突然在循环中添加睡眠(60)时、下一个数据包的计划时间早就该过了。

    您应该使用 trig_ABSTIME 并将数据包间隔(packet_interval)设置为一个值、使您的间隔为60秒而不是1秒、或者您应该使用 trig_now、并让应用程序负责睡眠的时序和进入。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助、现在它可以正常工作了。

    无论如何、我需要每小时存储一些温度和电池电压数据、每次 测量之间都将进入待机状态。 存储12次测量后、通过 RF 发送。 因此、LP 应在每次测量时进入待机状态、而无需发送数据射频。

    如果我理解得好、 CC1310将进入待机状态、并根据 PACKE_INTERVAL 值在 RF_runCmd 线路等待一段时间。  我是否可以 使用 待机来存储测量值、而无需后续发送数据?

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TRIG_NOW 命令执行 RX 命令,使用 SLEEP (5*60)进入待机状态。

    在循环中、您将每5分钟唤醒一次、进行测量并增加计数器。

    如果计数器的值为12、则表示一个小时(12 x 5分钟)后、您将传输一个数据包。

    下面的伪代码:

    uint8_t measurementCounter = 0;
    
    while(1)
    {
        // Take a measurement
        measureSomethingandStore();
        
        measurementCounter++;
        
        if (measurementCounter == 12)
        {
            // Transmit packet using TRIG_NOW
            RF_runCmd();
            
            measurementCounter = 0;
        }
        
        // Sleep for 5 minutes
        sleep(5*60);
    }
    

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    我正在使用 TRIG_NOW 更改"rfEchoTx.c"中的194行并实现以下代码、但它持续等待、就像以前一样。

    /*
     * Copyright (c) 2019, Texas Instruments Incorporated
     * All rights reserved.
     *
     * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     * modification, are permitted provided that the following conditions
     * are met:
     *
     * *  Redistributions of source code must retain the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     *
     * *  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     *
     * *  Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
     *    its contributors may be used to endorse or promote products derived
     *    from this software without specific prior written permission.
     *
     * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
     * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
     * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
     * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
     * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
     * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
     * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
     * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
     * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     */
    
    /***** Includes *****/
    /* Standard C Libraries */
    #include <stdlib.h>
    
    /* TI Drivers */
    #include <ti/drivers/rf/RF.h>
    #include <ti/drivers/PIN.h>
    #include <ti/drivers/pin/PINCC26XX.h>
    
    /* Driverlib Header files */
    #include DeviceFamily_constructPath(driverlib/rf_prop_mailbox.h)
    
    /* Board Header files */
    #include "Board.h"
    
    /* Application Header files */
    #include "RFQueue.h"
    #include "smartrf_settings/smartrf_settings.h"
    
    #include <ti/sysbios/knl/Task.h>
    
    /***** Defines *****/
    /* Packet TX/RX Configuration */
    #define PAYLOAD_LENGTH      30
    /* Set packet interval to 1000ms */
    #define PACKET_INTERVAL     (uint32_t)(4000000*1.0f)
    /* Set Receive timeout to 500ms */
    #define RX_TIMEOUT          (uint32_t)(4000000*0.5f)
    /* NOTE: Only two data entries supported at the moment */
    #define NUM_DATA_ENTRIES    2
    /* The Data Entries data field will contain:
     * 1 Header byte (RF_cmdPropRx.rxConf.bIncludeHdr = 0x1)
     * Max 30 payload bytes
     * 1 status byte (RF_cmdPropRx.rxConf.bAppendStatus = 0x1) */
    #define NUM_APPENDED_BYTES  2
    
    /* Log radio events in the callback */
    //#define LOG_RADIO_EVENTS
    
    /***** Prototypes *****/
    static void echoCallback(RF_Handle h, RF_CmdHandle ch, RF_EventMask e);
    
    /***** Variable declarations *****/
    static RF_Object rfObject;
    static RF_Handle rfHandle;
    
    /* Pin driver handle */
    static PIN_Handle ledPinHandle;
    static PIN_State ledPinState;
    
    /* Buffer which contains all Data Entries for receiving data.
     * Pragmas are needed to make sure this buffer is aligned to a 4 byte boundary
     * (requirement from the RF core)
     */
    #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__)
    #pragma DATA_ALIGN(rxDataEntryBuffer, 4)
    static uint8_t
    rxDataEntryBuffer[RF_QUEUE_DATA_ENTRY_BUFFER_SIZE(NUM_DATA_ENTRIES,
                                                      PAYLOAD_LENGTH,
                                                      NUM_APPENDED_BYTES)];
    #elif defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
    #pragma data_alignment = 4
    static uint8_t
    rxDataEntryBuffer[RF_QUEUE_DATA_ENTRY_BUFFER_SIZE(NUM_DATA_ENTRIES,
                                                      PAYLOAD_LENGTH,
                                                      NUM_APPENDED_BYTES)];
    #elif defined(__GNUC__)
    static uint8_t
    rxDataEntryBuffer[RF_QUEUE_DATA_ENTRY_BUFFER_SIZE(NUM_DATA_ENTRIES,
                                                      PAYLOAD_LENGTH,
                                                      NUM_APPENDED_BYTES)]
                                                      __attribute__((aligned(4)));
    #else
    #error This compiler is not supported
    #endif //defined(__TI_COMPILER_VERSION__)
    
    /* Receive Statistics */
    static rfc_propRxOutput_t rxStatistics;
    
    /* Receive dataQueue for RF Core to fill in data */
    static dataQueue_t dataQueue;
    static rfc_dataEntryGeneral_t* currentDataEntry;
    static uint8_t packetLength;
    static uint8_t* packetDataPointer;
    
    static uint8_t txPacket[PAYLOAD_LENGTH];
    static uint8_t rxPacket[PAYLOAD_LENGTH + NUM_APPENDED_BYTES - 1];
    static uint16_t seqNumber;
    
    static volatile bool bRxSuccess = false;
    unsigned int cont = 0;
    
    #ifdef LOG_RADIO_EVENTS
    static volatile RF_EventMask eventLog[32];
    static volatile uint8_t evIndex = 0;
    #endif // LOG_RADIO_EVENTS
    
    /*
     * Application LED pin configuration table:
     *   - All LEDs board LEDs are off.
     */
    PIN_Config pinTable[] =
    {
    #if defined(Board_CC1350_LAUNCHXL)
     Board_DIO30_SWPWR | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_HIGH | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
    #endif
     Board_PIN_LED1 | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
     Board_PIN_LED2 | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
     PIN_TERMINATE
    };
    
    /***** Function definitions *****/
    
    void *mainThread(void *arg0)
    {
        uint32_t curtime;
        RF_Params rfParams;
        RF_Params_init(&rfParams);
    
        /* Open LED pins */
        ledPinHandle = PIN_open(&ledPinState, pinTable);
        if (ledPinHandle == NULL)
        {
            while(1);
        }
    
        if(RFQueue_defineQueue(&dataQueue,
                               rxDataEntryBuffer,
                               sizeof(rxDataEntryBuffer),
                               NUM_DATA_ENTRIES,
                               PAYLOAD_LENGTH + NUM_APPENDED_BYTES))
        {
            /* Failed to allocate space for all data entries */
            PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED1, 1);
            PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED2, 1);
            while(1);
        }
    
        /* Modify CMD_PROP_TX and CMD_PROP_RX commands for application needs */
        RF_cmdPropTx.pktLen = PAYLOAD_LENGTH;
        RF_cmdPropTx.pPkt = txPacket;
        RF_cmdPropTx.startTrigger.triggerType = TRIG_ABSTIME;
        RF_cmdPropTx.startTrigger.pastTrig = 1;
        RF_cmdPropTx.startTime = 0;
        RF_cmdPropTx.pNextOp = (rfc_radioOp_t *)&RF_cmdPropRx;
        /* Only run the RX command if TX is successful */
        RF_cmdPropTx.condition.rule = COND_STOP_ON_FALSE;
    
        /* Set the Data Entity queue for received data */
        RF_cmdPropRx.pQueue = &dataQueue;
        /* Discard ignored packets from Rx queue */
        RF_cmdPropRx.rxConf.bAutoFlushIgnored = 1;
        /* Discard packets with CRC error from Rx queue */
        RF_cmdPropRx.rxConf.bAutoFlushCrcErr = 1;
        /* Implement packet length filtering to avoid PROP_ERROR_RXBUF */
        RF_cmdPropRx.maxPktLen = PAYLOAD_LENGTH;
        RF_cmdPropRx.pktConf.bRepeatOk = 0;
        RF_cmdPropRx.pktConf.bRepeatNok = 0;
        RF_cmdPropRx.pOutput = (uint8_t *)&rxStatistics;
        /* Receive operation will end RX_TIMEOUT ms after command starts */
        //RF_cmdPropRx.endTrigger.triggerType = TRIG_REL_PREVEND;
        RF_cmdPropRx.endTrigger.triggerType = TRIG_NOW;
        RF_cmdPropRx.endTime = RX_TIMEOUT;
    
        /* Request access to the radio */
    #if defined(DeviceFamily_CC26X0R2)
        rfHandle = RF_open(&rfObject, &RF_prop, (RF_RadioSetup*)&RF_cmdPropRadioSetup, &rfParams);
    #else
        rfHandle = RF_open(&rfObject, &RF_prop, (RF_RadioSetup*)&RF_cmdPropRadioDivSetup, &rfParams);
    #endif// DeviceFamily_CC26X0R2
    
        /* Set the frequency */
        RF_postCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdFs, RF_PriorityNormal, NULL, 0);
    
        /* Get current time */
        curtime = RF_getCurrentTime();
    
        while(1)
        {
            /* Create packet with incrementing sequence number and random payload */
            txPacket[0] = (uint8_t)(seqNumber >> 8);
            txPacket[1] = (uint8_t)(seqNumber++);
            uint8_t i;
            puts("While");
            for (i = 2; i < PAYLOAD_LENGTH; i++)
            {
                txPacket[i] = rand();
            }
            cont++;
    
            /* Set absolute TX time to utilize automatic power management */
            //curtime += PACKET_INTERVAL;
            //RF_cmdPropTx.startTime = curtime;
    
            /* Transmit a packet and wait for its echo.
             * - When the first of the two chained commands (TX) completes, the
             * RF_EventCmdDone event is raised but not RF_EventLastCmdDone
             * - The RF_EventLastCmdDone in addition to the RF_EventCmdDone events
             * are raised when the second, and therefore last, command (RX) in the
             * chain completes
             * -- If the RF core successfully receives the echo it will also raise
             * the RF_EventRxEntryDone event
             * -- If the RF core times out while waiting for the echo it does not
             * raise the RF_EventRxEntryDone event
             */
            if(cont == 12){
                RF_EventMask terminationReason =
                        RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdPropTx, RF_PriorityNormal,
                                  echoCallback, (RF_EventCmdDone | RF_EventRxEntryDone |
                                  RF_EventLastCmdDone));
    
                cont = 0;
            }
    
            sleep(5); // 5 s sleep
            //Task_sleep(6000000);
    
            /*switch(terminationReason)
            {
                case RF_EventLastCmdDone:
                    // A stand-alone radio operation command or the last radio
                    // operation command in a chain finished.
                    break;
                case RF_EventCmdCancelled:
                    // Command cancelled before it was started; it can be caused
                // by RF_cancelCmd() or RF_flushCmd().
                    break;
                case RF_EventCmdAborted:
                    // Abrupt command termination caused by RF_cancelCmd() or
                    // RF_flushCmd().
                    break;
                case RF_EventCmdStopped:
                    // Graceful command termination caused by RF_cancelCmd() or
                    // RF_flushCmd().
                    break;
                default:
                    // Uncaught error event
                    while(1);
            }
    
            uint32_t cmdStatus = ((volatile RF_Op*)&RF_cmdPropTx)->status;
            switch(cmdStatus)
            {
                case PROP_DONE_OK:
                    // Packet transmitted successfully
                    break;
                case PROP_DONE_STOPPED:
                    // received CMD_STOP while transmitting packet and finished
                    // transmitting packet
                    break;
                case PROP_DONE_ABORT:
                    // Received CMD_ABORT while transmitting packet
                    break;
                case PROP_ERROR_PAR:
                    // Observed illegal parameter
                    break;
                case PROP_ERROR_NO_SETUP:
                    // Command sent without setting up the radio in a supported
                    // mode using CMD_PROP_RADIO_SETUP or CMD_RADIO_SETUP
                    break;
                case PROP_ERROR_NO_FS:
                    // Command sent without the synthesizer being programmed
                    break;
                case PROP_ERROR_TXUNF:
                    // TX underflow observed during operation
                    break;
                default:
                    // Uncaught error event - these could come from the
                    // pool of states defined in rf_mailbox.h
                    while(1);
            }*/
        }
    }
    
    static void echoCallback(RF_Handle h, RF_CmdHandle ch, RF_EventMask e)
    {
    #ifdef LOG_RADIO_EVENTS
        eventLog[evIndex++ & 0x1F] = e;
    #endif// LOG_RADIO_EVENTS
    
        if((e & RF_EventCmdDone) && !(e & RF_EventLastCmdDone))
        {
            /* Successful TX */
            /* Toggle LED1, clear LED2 to indicate TX */
            puts("Succesful TX");
            PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED1,
                               !PIN_getOutputValue(Board_PIN_LED1));
            PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED2, 0);
        }
        else if(e & RF_EventRxEntryDone)
        {
            puts("Successful RX");
            /* Successful RX */
            bRxSuccess = true;
    
            /* Get current unhandled data entry */
            currentDataEntry = RFQueue_getDataEntry();
    
            /* Handle the packet data, located at &(currentDataEntry->data):
             * - Length is the first byte with the current configuration
             * - Data starts from the second byte
             */
            packetLength      = *(uint8_t *)(&(currentDataEntry->data));
            packetDataPointer = (uint8_t *)(&(currentDataEntry->data) + 1);
    
            /* Copy the payload + status byte to the rxPacket variable */
            memcpy(rxPacket, packetDataPointer, (packetLength + 1));
    
            /* Check the packet against what was transmitted */
            int16_t status = memcmp(txPacket, rxPacket, packetLength);
    
            if(status == 0)
            {
                /* Toggle LED1, clear LED2 to indicate RX */
                PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED1,
                                   !PIN_getOutputValue(Board_PIN_LED1));
                PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED2, 0);
            }
            else
            {
                /* Error Condition: set both LEDs */
                PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED1, 1);
                PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED2, 1);
                puts("RX not received"); // If error, send again
            }
    
            RFQueue_nextEntry();
        }
        else if((e & RF_EventLastCmdDone) && !(e & RF_EventRxEntryDone))
        {
            puts("RX timed out");
            if(bRxSuccess == true)
            {
                /* Received packet successfully but RX command didn't complete at
                 * the same time RX_ENTRY_DONE event was raised. Reset the flag
                 */
                bRxSuccess = false;
            }
            else
            {
                /* RX timed out */
                /* Set LED2, clear LED1 to indicate TX */
                PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED1, 0);
                PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED2, 1);
            }
        }
        else
        {
            /* Error Condition: set both LEDs */
            PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED1, 1);
            PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED2, 1);
        }
    }
    

    可能我未正确配置 TRIG_NOW。 我还将"rfEchoRx.c"中的185行更改为 TRIG_NOW。

    /*
     * Copyright (c) 2019, Texas Instruments Incorporated
     * All rights reserved.
     *
     * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     * modification, are permitted provided that the following conditions
     * are met:
     *
     * *  Redistributions of source code must retain the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     *
     * *  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     *
     * *  Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
     *    its contributors may be used to endorse or promote products derived
     *    from this software without specific prior written permission.
     *
     * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
     * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
     * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
     * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
     * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
     * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
     * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
     * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
     * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     */
    
    /***** Includes *****/
    /* Standard C Libraries */
    #include <stdlib.h>
    
    /* TI Drivers */
    #include <ti/drivers/rf/RF.h>
    #include <ti/drivers/PIN.h>
    
    /* Driverlib Header files */
    #include DeviceFamily_constructPath(driverlib/rf_prop_mailbox.h)
    
    /* Board Header files */
    #include "Board.h"
    
    /* Application Header files */
    #include "RFQueue.h"
    #include "smartrf_settings/smartrf_settings.h"
    
    /***** Defines *****/
    /* Packet RX/TX Configuration */
    /* Max length byte the radio will accept */
    #define PAYLOAD_LENGTH         30
    /* Set Transmit (echo) delay to 100ms */
    #define TX_DELAY             (uint32_t)(4000000*0.1f)
    /* NOTE: Only two data entries supported at the moment */
    #define NUM_DATA_ENTRIES       2
    /* The Data Entries data field will contain:
     * 1 Header byte (RF_cmdPropRx.rxConf.bIncludeHdr = 0x1)
     * Max 30 payload bytes
     * 1 status byte (RF_cmdPropRx.rxConf.bAppendStatus = 0x1) */
    #define NUM_APPENDED_BYTES     2
    
    /* Log radio events in the callback */
    //#define LOG_RADIO_EVENTS
    
    /***** Prototypes *****/
    static void echoCallback(RF_Handle h, RF_CmdHandle ch, RF_EventMask e);
    
    /***** Variable declarations *****/
    static RF_Object rfObject;
    static RF_Handle rfHandle;
    
    /* Pin driver handle */
    static PIN_Handle ledPinHandle;
    static PIN_State ledPinState;
    
    /* Buffer which contains all Data Entries for receiving data.
     * Pragmas are needed to make sure this buffer is aligned to a 4 byte boundary
     * (requirement from the RF core)
     */
    #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__)
    #pragma DATA_ALIGN(rxDataEntryBuffer, 4)
    static uint8_t
    rxDataEntryBuffer[RF_QUEUE_DATA_ENTRY_BUFFER_SIZE(NUM_DATA_ENTRIES,
                                                      PAYLOAD_LENGTH,
                                                      NUM_APPENDED_BYTES)];
    #elif defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
    #pragma data_alignment = 4
    static uint8_t
    rxDataEntryBuffer[RF_QUEUE_DATA_ENTRY_BUFFER_SIZE(NUM_DATA_ENTRIES,
                                                      PAYLOAD_LENGTH,
                                                      NUM_APPENDED_BYTES)];
    #elif defined(__GNUC__)
    static uint8_t
    rxDataEntryBuffer[RF_QUEUE_DATA_ENTRY_BUFFER_SIZE(NUM_DATA_ENTRIES,
                                                      PAYLOAD_LENGTH,
                                                      NUM_APPENDED_BYTES)]
                                                      __attribute__((aligned(4)));
    #else
    #error This compiler is not supported
    #endif //defined(__TI_COMPILER_VERSION__)
    
    
    /* Receive Statistics */
    static rfc_propRxOutput_t rxStatistics;
    
    /* Receive dataQueue for RF Core to fill in data */
    static dataQueue_t dataQueue;
    static rfc_dataEntryGeneral_t* currentDataEntry;
    static uint8_t packetLength;
    static uint8_t* packetDataPointer;
    
    
    static uint8_t txPacket[PAYLOAD_LENGTH];
    
    #ifdef LOG_RADIO_EVENTS
    static volatile RF_EventMask eventLog[32];
    static volatile uint8_t evIndex = 0;
    #endif // LOG_RADIO_EVENTS
    
    /*
     * Application LED pin configuration table:
     *   - All LEDs board LEDs are off.
     */
    PIN_Config pinTable[] =
    {
    #if defined(Board_CC1350_LAUNCHXL)
     Board_DIO30_SWPWR | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_HIGH | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
    #endif
     Board_PIN_LED1 | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
     Board_PIN_LED2 | PIN_GPIO_OUTPUT_EN | PIN_GPIO_LOW | PIN_PUSHPULL | PIN_DRVSTR_MAX,
     PIN_TERMINATE
    };
    
    /***** Function definitions *****/
    
    void *mainThread(void *arg0)
    {
        RF_Params rfParams;
        RF_Params_init(&rfParams);
    
        /* Open LED pins */
        ledPinHandle = PIN_open(&ledPinState, pinTable);
        if (ledPinHandle == NULL)
        {
            while(1);
        }
    
        if( RFQueue_defineQueue(&dataQueue,
                                rxDataEntryBuffer,
                                sizeof(rxDataEntryBuffer),
                                NUM_DATA_ENTRIES,
                                PAYLOAD_LENGTH + NUM_APPENDED_BYTES))
        {
            /* Failed to allocate space for all data entries */
            PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED1, 1);
            PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED2, 1);
            while(1);
        }
    
        /* Modify CMD_PROP_TX and CMD_PROP_RX commands for application needs */
        /* Set the Data Entity queue for received data */
        RF_cmdPropRx.pQueue = &dataQueue;
        /* Discard ignored packets from Rx queue */
        RF_cmdPropRx.rxConf.bAutoFlushIgnored = 1;
        /* Discard packets with CRC error from Rx queue */
        RF_cmdPropRx.rxConf.bAutoFlushCrcErr = 1;
        /* Implement packet length filtering to avoid PROP_ERROR_RXBUF */
        RF_cmdPropRx.maxPktLen = PAYLOAD_LENGTH;
        /* End RX operation when a packet is received correctly and move on to the
         * next command in the chain */
        RF_cmdPropRx.pktConf.bRepeatOk = 0;
        RF_cmdPropRx.pktConf.bRepeatNok = 1;
        RF_cmdPropRx.startTrigger.triggerType = TRIG_NOW;
        RF_cmdPropRx.pNextOp = (rfc_radioOp_t *)&RF_cmdPropTx;
        /* Only run the TX command if RX is successful */
        RF_cmdPropRx.condition.rule = COND_STOP_ON_FALSE;
        RF_cmdPropRx.pOutput = (uint8_t *)&rxStatistics;
    
        RF_cmdPropTx.pktLen = PAYLOAD_LENGTH;
        RF_cmdPropTx.pPkt = txPacket;
        //RF_cmdPropTx.startTrigger.triggerType = TRIG_REL_PREVEND;
        RF_cmdPropTx.startTrigger.triggerType = TRIG_NOW;
        RF_cmdPropTx.startTime = TX_DELAY;
    
    
        /* Request access to the radio */
    #if defined(DeviceFamily_CC26X0R2)
        rfHandle = RF_open(&rfObject, &RF_prop, (RF_RadioSetup*)&RF_cmdPropRadioSetup, &rfParams);
    #else
        rfHandle = RF_open(&rfObject, &RF_prop, (RF_RadioSetup*)&RF_cmdPropRadioDivSetup, &rfParams);
    #endif// DeviceFamily_CC26X0R2
    
        /* Set the frequency */
        RF_postCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdFs, RF_PriorityNormal, NULL, 0);
    
        while(1)
        {
            /* Wait for a packet
             * - When the first of the two chained commands (RX) completes, the
             * RF_EventCmdDone and RF_EventRxEntryDone events are raised on a
             * successful packet reception, and then the next command in the chain
             * (TX) is run
             * - If the RF core runs into an issue after receiving the packet
             * incorrectly onlt the RF_EventCmdDone event is raised; this is an
             * error condition
             * - If the RF core successfully echos the received packet the RF core
             * should raise the RF_EventLastCmdDone event
             */
            RF_EventMask terminationReason =
                    RF_runCmd(rfHandle, (RF_Op*)&RF_cmdPropRx, RF_PriorityNormal,
                              echoCallback, (RF_EventRxEntryDone |
                              RF_EventLastCmdDone));
    
            switch(terminationReason)
            {
                case RF_EventLastCmdDone:
                    // A stand-alone radio operation command or the last radio
                    // operation command in a chain finished.
                    break;
                case RF_EventCmdCancelled:
                    // Command cancelled before it was started; it can be caused
                    // by RF_cancelCmd() or RF_flushCmd().
                    break;
                case RF_EventCmdAborted:
                    // Abrupt command termination caused by RF_cancelCmd() or
                    // RF_flushCmd().
                    break;
                case RF_EventCmdStopped:
                    // Graceful command termination caused by RF_cancelCmd() or
                    // RF_flushCmd().
                    break;
                default:
                    // Uncaught error event
                    while(1);
            }
    
            uint32_t cmdStatus = ((volatile RF_Op*)&RF_cmdPropRx)->status;
            switch(cmdStatus)
            {
                case PROP_DONE_OK:
                    // Packet received with CRC OK
                    break;
                case PROP_DONE_RXERR:
                    // Packet received with CRC error
                    break;
                case PROP_DONE_RXTIMEOUT:
                    // Observed end trigger while in sync search
                    break;
                case PROP_DONE_BREAK:
                    // Observed end trigger while receiving packet when the command is
                    // configured with endType set to 1
                    break;
                case PROP_DONE_ENDED:
                    // Received packet after having observed the end trigger; if the
                    // command is configured with endType set to 0, the end trigger
                    // will not terminate an ongoing reception
                    break;
                case PROP_DONE_STOPPED:
                    // received CMD_STOP after command started and, if sync found,
                    // packet is received
                    break;
                case PROP_DONE_ABORT:
                    // Received CMD_ABORT after command started
                    break;
                case PROP_ERROR_RXBUF:
                    // No RX buffer large enough for the received data available at
                    // the start of a packet
                    break;
                case PROP_ERROR_RXFULL:
                    // Out of RX buffer space during reception in a partial read
                    break;
                case PROP_ERROR_PAR:
                    // Observed illegal parameter
                    break;
                case PROP_ERROR_NO_SETUP:
                    // Command sent without setting up the radio in a supported
                    // mode using CMD_PROP_RADIO_SETUP or CMD_RADIO_SETUP
                    break;
                case PROP_ERROR_NO_FS:
                    // Command sent without the synthesizer being programmed
                    break;
                case PROP_ERROR_RXOVF:
                    // RX overflow observed during operation
                    break;
                default:
                    // Uncaught error event - these could come from the
                    // pool of states defined in rf_mailbox.h
                    while(1);
            }
        }
    }
    
    static void echoCallback(RF_Handle h, RF_CmdHandle ch, RF_EventMask e)
    {
    #ifdef LOG_RADIO_EVENTS
        eventLog[evIndex++ & 0x1F] = e;
    #endif// LOG_RADIO_EVENTS
    
        if (e & RF_EventRxEntryDone)
        {
            puts("Packet received!");
            /* Successful RX */
            /* Toggle LED2, clear LED1 to indicate RX */
            PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED1, 0);
            PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED2,
                               !PIN_getOutputValue(Board_PIN_LED2));
    
            /* Get current unhandled data entry */
            currentDataEntry = RFQueue_getDataEntry();
    
            /* Handle the packet data, located at &currentDataEntry->data:
             * - Length is the first byte with the current configuration
             * - Data starts from the second byte */
            packetLength      = *(uint8_t *)(&(currentDataEntry->data));
            packetDataPointer = (uint8_t *)(&(currentDataEntry->data) + 1);
    
            /* Copy the payload + status byte to the rxPacket variable, and then
             * over to the txPacket
             */
            memcpy(txPacket, packetDataPointer, packetLength);
    
            RFQueue_nextEntry();
        }
        else if (e & RF_EventLastCmdDone)
        {
            /* Successful Echo (TX)*/
            /* Toggle LED2, clear LED1 to indicate RX */
            PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED1, 0);
            PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED2,
                               !PIN_getOutputValue(Board_PIN_LED2));
    
        }
        else // any uncaught event
        {
            /* Error Condition: set LED1, clear LED2 */
            PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED1, 1);
            PIN_setOutputValue(ledPinHandle, Board_PIN_LED2, 0);
        }
    }
    

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已更改 RX 命令的结束触发器、而不是 TX 命令的开始触发器。