This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310能否使用 TCXO?

Guru**** 2392105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1312R, CC1311R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1123736/cc1310-can-cc1310-use-tcxo

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1312RCC1311R3

尊敬的 TI:

我们的客户要求在偏差+-3K 下传输数据。

我 有几个问题

1.是否可以使用 XO 进行偏差+-3K?

2.如果我们使用 FSK、GFSK 和偏差3K、我们应该控制 XO 频率偏差多少?

3、TI 为什么不推荐使用带 TCXO 的 CC1310?在 CC1310上使用 TCXO 是否会产生副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、可以使用较小的频率偏差、但这也会降低 CC1310所允许的最小 Rx 带宽的灵敏度。

    2. 信号带宽 =数据速率+ 2 x 频率偏差。  

       所需的 RX 滤波器带宽可近似为:信号带宽 +4*ppm xtal*工作频率  

    CC1310不支持使用 TCXO、如果您想使用外部振荡器、则需要使用 CC1312R 或 CC1311R3。