This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:Wi-SUN FAN 边界路由器和非 Linux 处理器?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1123710/lp-cc1312r7-wi-sun-fan-border-router-and-non-linux-processor

器件型号:LP-CC1312R7
主题中讨论的其他器件:CC3220SFCC1312R7

你(们)好

Wi-SUN FAN 边界路由器是否可以使用示例 CC1312R7 Launchpad + CC3220SF Launchpad (WiFi)?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:  

    Network Co 处理器中的边界路由器设计用于与主应用处理器配合使用、与边界路由器的通信是通过自旋命令进行的。

    我们目前还没有其他 LaunchPad 作为主机的示例。 应该可以有类似的东西、但从 SDK 示例开始需要进行大量开发。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。