This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:针对 FAN 1.1 ODFM 的 Wi-SUN 发展蓝图

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: WI-SUN, CC1352P7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1123017/cc1352p7-wi-sun-roadmap-for-fan-1-1-odfm

器件型号:CC1352P7

TI 在 CC1352P7上的 Wi-SUN 堆栈将来是否会支持 FAN 1.1 OFDM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、  
    1352P7器件上不支持 OFDM PHY。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 计划在未来为 FAN 1.1提供支持。 CC1352P7不能执行 OFDM (它仅为 FSK)、但其他产品将支持此操作