This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:适用于 CC1312的 IPC

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1311R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1117250/cc1312r-ipcs-for-cc1312

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1310CC1311R3

大家好、

我正在寻找与 CC1312R1配合使用的 IPC。 我正在阅读文件 SWRA640F (可用的化学品安全方案表8.1)、研究可用的化学品安全方案、我没有看到专门针对 CC1312R1推荐的化学品安全方案。 通常有3个提到 CC13XX 系列:

我的问题是、这些是否与 CC1312R1兼容? 因为在其文档/数据表中、它们仅指 CC1310 MCU。

谢谢、

JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    CC1310和 CC1312需要非常相似的负载和源阻抗、因此 IPC 选项与两者兼容。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW 我假设这些 IPC 也将与 CC1311R3兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们也可用于 CC1311R3。