This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:TI Wi-SUN 支持区域

Guru**** 633105 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1119531/lp-cc1352p7-ti-wi-sun-support-region

器件型号:LP-CC1352P7
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

在 Resource Explorer 中提供的有关 Wisun 边界路由器和 CoAP 节点的示例中、

只 能选择4个区域(在.syscfg 文件中)、

很遗憾4人没有我需要的那个、

这是 TI 团队将发布不同地区的其他资料的时间表吗?

或者、我可以按照某种方式(或任何文档)调整.syscfg 文件中的参数

比如

渠道计划标识

单播信道掩码

我可以调整并知道它与 PHY 规格有何关系?

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您打算使用哪个缺失的地区配置文件? 我可以向研发部门核实是否有计划在将来支持它。

    此致、

    高斯图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fausto、

    我对地区概况感兴趣(PH、HK、CN 和 MY)

    谢谢

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我对延迟的响应非常抱歉。  

    遗憾的是、您请求的地区配置文件尚不可用。 但是、您始终可以在 SysConfig 界面中手动指定区域配置文件的值、如下所示:

    关于您应该使用的 PHY 规范、PHY ID 对应于基于操作区域要使用的 PHY 描述符。 它根据频段、调制和数据速率的选择进行自动配置。

    创建自定义区域配置文件时、可以 参阅  《TI15.4-Stack 用户指南》的数据速率和 PHY 部分、以选择最佳配置。

    此致、

    高斯图