This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:使用240MHz 频率范围

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1121, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1121572/cc1121-using-the-240mhz-frequency-range

器件型号:CC1121
主题中讨论的其他器件: CC1120

大家好、我们正在寻找一款能够以240MHz 运行的 OOK 射频收发器。 我在 CC1121的数据表中注意到它可以支持240MHz、但没有提供其他信息。 如需更多信息、请联系 TI。 因此、我将联系以了解我可以获得的有关该工作频率的其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC112x 可在240MHz 下运行。 建议使用169MHz 参考设计作为起点、并遵循具有 CC1120的169MHz PHY 中的寄存器设置。