This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:担心25K 带宽和稳定性

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1121525/cc1101-concerns-about-the-25k-bandwidth-and-stability

器件型号:CC1101

您好!  

我们面临窄带宽问题、请查看原理图(见下文)、并让我知道 我们是否执行任何温度补偿以及如何在如此窄的带宽下保持稳定性

使用的 TAS-3225j 晶体振荡器的频率容差为5ppm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1101不是窄带器件、最小 RX BW 远高于25kHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于收发器、请将 CC112x 用于窄带 PHY、因为 CC1101不支持低于58kHz 的 Rx BW。