This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:SDK 向后兼容 SDK 4.10.xx?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1121261/cc1312r7-sdk-backward-compatibility-to-sdk-4-10-xx

器件型号:CC1312R7

团队、
我们可以在以下方面提供帮助吗?

我们计划在 CC1312R1 (3k 闪存)和 CC1312R7 (7k 闪存)上使用 Contiki 堆栈。
我们已经在使用 Contiki-NG 4.8、它基于 SimpleLink CC13xx/CC26xx 内核 SDK 4.10.02。
github.com/.../coresdk_cc13xx_cc26xx

Contiki-NG 尚不支持 R7、但我们目前假设 R1和 R7之间的差异仅限于闪存大小、因此先前的预期是为 R1构建的固件也可在 R7上执行 (存储器占用空间在第一步中无关紧要、也就是说、如果 R7上只使用352KB)。

但在 R7上运行 CC1312R1/SDK 4.10的固件构建时似乎会出现问题。 存在与启动代码相关的问题。
具体问题如下:
1) 1)在启动代码内、是否有尝试识别 IC 类型的检查执行? 是否可以将其跳过?

2) R1和 R7之间是否存在从根本上阻止使用旧 SDK 或需要进一步调整的其他差异、例如
-硬编码存储器映射、由于闪存大小而发生变化的寄存器映射。
-源自错误的特殊适应和程序,仅适用于 R7?

3) 3)假设可以"绕过"启动问题、是否有其他一些特定于 CC1317R7的代码(驱动程序或无线电参数)必须重新移植到 SDK 4.10?
4) 4)您是否了解社区更新 contiki-Ng 以便在 R7上运行的计划/时间表?

我们已检查了当前 SimpleLink CC13xx/CC26xx 内核 SDK 的使用情况、但目前无法实现、因为我们预计会在此处进行重大返工(结构发生重大变化)。

提前感谢、

A.