主题中讨论的其他器件:CC1352P7
你(们)好
我想将 TI DLMS 库添加到基于 CCS 的 WiSUN RN 项目中、例如:ns_CoAP_NODE_LP_CC1352P7_1_tirtos7_tronicang。
是否有任何有关移植 DLMS 的文档?我可以从何处获取该库?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我想将 TI DLMS 库添加到基于 CCS 的 WiSUN RN 项目中、例如:ns_CoAP_NODE_LP_CC1352P7_1_tirtos7_tronicang。
是否有任何有关移植 DLMS 的文档?我可以从何处获取该库?
谢谢。
您好!
DLMS/COSEM 在 MSP430中用于电表应用。 此处是链接
请告诉我上述文档是否有帮助。
您好!
感谢您分享信息。
我将要求地区销售和营销办公室提供这些库。
要澄清的另一个问题:在第3章"先决条件"中、它提到了如果在 DLMS 库上进行任何开发、则需要完整版本的(例如 Kalkitech) DLMS 客户端软件。 我是否需要另一个 DLMS 客户端而不是这个 TI DLMS? 您可以详细解释 TI DLMS 与(Kalkitech 或其他) DLMS 客户端之间的关系吗? 谢谢你。
您好、Rogerio、
从下面的 TT 中、我们不提供 DLMS 库。 我们还有其他方法来实现 DLMS 吗?
BR、
弗兰克