This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:传输延迟问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1120254/cc1120-transmission-delay-issue

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:CC1125

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

当使用 CC1120从 CC1125接收数据包时、传输延迟增加约1000ms (与 CC1125接收和 CC1125发送相比)。

客户想知道此问题的可能原因。 您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    以下是几个问题:

    • 在 RX/TX 器件上使用哪些 PHY 设置(在 RX/TX 器件上它们是相同的)?
    • 这是使用定制硬件还是 TI EM?
    • 用于 CC1120和 CC1125 (客户知道)的硬件之间是否有任何差异?

    CC1125是 CC1120的窄带版本、CC1125还能够在40MHz XTAL 上运行(提供较低的相位噪声)。 除此之外、这两个器件之间没有太多差异。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用相同的设置和外部组件、CC1120和 CC1125的行为完全相同。1 s 延迟很长。 用于 CC1120与 CC1125的代码是否相同? 这似乎两种情况下运行的 FW 完全不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的支持。

    在硬件上、用于接收端比较测试的器件(CC1125和 CC1120)没有发送通道(仅接收、不发送数据)。

    此设计与超越器+ SAW + LNA 一样。

    区别在于 CC1120是32MHz 晶体、而 CC1125是40MHz 晶体。

    此案例是否与  RX 监听模式 CC1120相关?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道有任何更新?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry

    请提供有关在这两种情况下使用的寄存器设置/PHY、发送的数据包以及测量此延迟的方式/位置的信息。  

    Siri