This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:将调试器连接到正在运行的目标 Put 目标 on Halt

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1120418/cc1312r-connect-the-debugger-to-a-running-target-put-target-on-halt

器件型号:CC1312R

您好!

我已经完成 了从连接调试器到 A 运行目标的所有建议 、以便执行该操作。

目标未复位、但在调试器连接后仍处于暂停状态。

问题是、为了使目标不被停止、还需要做些什么?

已使用 CCS 版本:11.1.0.00011。

对 GEL 文件中的 GEL 复位进行了注释。

调试设置:

  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们能够重现此问题。 这似乎是在 CCS 的最新版本(CCS 11.0和更高版本)中引入的问题、我们正在研究这个问题。

    目前、除了使用较旧版本的 CCS 之外、我还不知道有任何权变措施(但如果某些产品(例如 SDK)需要较新版本的 CCS、这可能会导致其他问题)

    此致、
    尼古拉伊