This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:从多个从器件多次接收。

Guru**** 2924440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1121337/cc1312r-multiple-reception-from-several-slave

器件型号:CC1312R

您好!  

我的客户使用 CC1312R 的简单链接示例。

他对轻松连接有一些疑问。

一个主器件能够接收来自多个从器件的数据吗?

一个主器件能否与两个具有不同同步字的从器件通信、如下所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    通过使用 EasyLink API、器件将接收具有正确同步字(如果使用地址过滤、则接收地址正确)的数据包。  

    EasyLink 不支持收听两个不同的同步字。  

    不过、这由器件本身支持、并且可以直接使用传播无线电 API 来实现(有关详细信息、请参阅 TRM 中 CMD_PROP_RX_ADV 的说明)。

    Siri