你(们)好
我注意到、有些器件在官方支持的数据表频率之外操作该芯片。 我假设他们已经进行了扩展测试、并且在工作电压/温度范围内、他们对性能充满信心。
根据我的实验、这里的风险是芯片可能无法锁定 PLL、尽管我已经看到一些问题、即输出放大器可能会在这些范围之外受损。
TI 的某个人可能会评论非官方工作频率的风险吗?
我对一些事情很感兴趣
-如果在数据表频段之外运行、会有什么风险-它会导致损坏、还是 PLL 锁定问题、频率漂移等?
-如果 PLL 未正确锁定、器件是否仍然为天线供电(例如、存在传输带外信号的风险)
-天线不匹配的风险是什么? 如果天线不存在正常的50欧姆负载(即不良的 SWR)、输出放大器是否会损坏、如果是、可接受的失配程度是多少?
非常感谢