This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:工作频率超出数据表频率

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1120743/cc1101-operation-outside-datasheet-frequencies

器件型号:CC1101

你(们)好

我注意到、有些器件在官方支持的数据表频率之外操作该芯片。 我假设他们已经进行了扩展测试、并且在工作电压/温度范围内、他们对性能充满信心。

根据我的实验、这里的风险是芯片可能无法锁定 PLL、尽管我已经看到一些问题、即输出放大器可能会在这些范围之外受损。

TI 的某个人可能会评论非官方工作频率的风险吗?

我对一些事情很感兴趣

-如果在数据表频段之外运行、会有什么风险-它会导致损坏、还是 PLL 锁定问题、频率漂移等?

-如果 PLL 未正确锁定、器件是否仍然为天线供电(例如、存在传输带外信号的风险)

-天线不匹配的风险是什么? 如果天线不存在正常的50欧姆负载(即不良的 SWR)、输出放大器是否会损坏、如果是、可接受的失配程度是多少?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还应该补充的是、这不适用于任何生产器件-它适用于 EMC 试验箱中的内部开发设置、我们认为我们可能需要在更宽的频率范围内发送一些信号、并且我们已经在电路板上安装了此收发器。 我们只是不想破坏我们现有的板!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    芯片的频率范围始终在验证测试中进行测试、并且在 VCO 和/或 PLL 在指定频率范围内运行时出现问题之前、始终包含一些设计裕度。 在频率范围之外工作可能会导致 VCO 和/或 PLL 和/或分频器无法正常工作的问题。 如果 VCO 在其标准频率范围之外工作、则存在有害发射和无振荡的风险。 如果 PLL 在其标准频率范围之外运行、也可能无法锁定、并且仍会对天线施加电源。

    天线不匹配的风险包括谐波增加、输出功率降低和电流消耗增加。 通常、天线不匹配可能很大、如果在短时间内出现较大不匹配、则输出级不会损坏。 但是、如果天线不匹配很长时间很差、这会影响 芯片的寿命、尤其是在最大电压和最高温度下进一步承受应力时。 对于最坏的情况、建议将 VSWR 保持在5:1以上。

    此致、

      Richard