This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:多器件通信问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1114894/cc1101-multi-device-communication-issue

器件型号:CC1101

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

三个器件用于发送、一个器件用于接收。 使用跳频来循环三个接收通道、如下图所示:

在接收到每个通道之前、需要确定 GDO0引脚输出(CC1101_IOCFG0设置为0x06)。 由于只有一个器件在传输、第一个通道接收到一条消息并运行到以下通道之一(该通道的发送端未开启)、因此在确定 GDO0输出时卡在中、无法继续在第一个通道中循环。 客户表示在这段时间内加了延迟、但没有工作。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道有关此问题的任何更新?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    很抱歉、我将上报给应用经理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、并期待一些反馈。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不确定我是否理解问题。 您是否在一个通道上接收数据包、然后在更改通道时、您没有在下一个通道上接收到任何数据?

    您使用的寄存器设置是什么?

    更改信道后是否校准合成器?

    在发送器在此通道上传输之前、您是否已验证接收器是否已在新通道上进入 RX?