This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:fwGenAlertInterrupt 函数不支持#39;t ALERT 主应用程序

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352R1, CC1352R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1116511/cc1352r-fwgenalertinterrupt-function-doesn-t-alert-main-application

器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他部件: 、SysConfig

您好!

我们将使用传感器控制器的代码来测试定制固件 TI-RTOS (我们使用了参考等传感器示例)。  我们有2块板用于对其进行测试。 LAUNCHXL-CC1352R1和具有 cc1352R 的定制板。 两者都有一个每10秒中断一次的时间数字转换器。  使用 fwGenAlertInterrupt ()生成警报的传感器控制器代码中。 我们在 LAUNCHXL-CC1352R1的主应用中收到了警报、但在我们的定制板中、不会发生任何情况、就像该功能不起作用一样。 我们在两个电路板上使用 CCS (通过 JTAG)刷写同一项目。 在这两个电路板中、转换器中断都运行得非常完美:我们在 Sensor Controller Studio 中通过"任务测试"来读取它们。 我们的硬件连接已经过多次测试、一切正常。 我们将 SysConfig 文件切换为定制板("器件")(我已删除有关 LED 和按钮的所有内容)。


在我们的电路板中、我们有一个新的 CC1352、我们需要在刷写定制固件之前做些什么? 引导加载程序?
我们在 SC 工程中初始化 GPIO (时间数字转换器的复位)、我们也必须在主应用程序中执行该操作?

提前感谢

安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    我很抱歉耽误你的答复。 我们在7月份的支助资源方面受到很大限制。

    您在这个问题上是否取得了任何进展?

    电路板中是否存在硬件差异、从而导致 LAUNCHXL 与定制电路板之间的软件差异? 您说您正在闪存两个完全相同的项目、因此我假设软件是相同的、但我正在尝试集思广益、以了解导致您看到此行为的原因。

    此致、

    高斯图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fausto、

    这是我的n`t、我在 Sensor Controller Studio 中正确配置了引脚。 在 LAUNCHXL 中、该引脚具有一个外部上拉电阻器。 我们的定制板上没有。 现在一切都好了。

    谢谢、很抱歉让您浪费时间

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您对 Andres 的更新。 然后、我将关闭线程!

    此致、

    高斯图