This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:快速传输时、使用 TI 15.4收集器-传感器示例的射频数据包损耗

Guru**** 1859730 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1095157/cc1352p-rf-packet-losses-with-ti-15-4-collector-sensor-examples-when-transmitting-fast

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: CC1350

在确定应用中的数据包损耗时、我们返回到开始使用的 TI 示例、并可能在 Launchpad 上重现该行为。

总结、
-我们在2个 Launchpad 之间来回传输、射频焊盘直接连接。
我们不会期望任何数据包丢失,但会看到周期性的数据包丢失。
我们使用的是最新的 SDK 5.40
-详细说明如下。
这是我们一方的意外行为。

TI 能解释一下这些数据包损耗吗?是否可以采取任何措施? 谢谢!

随附的是一个 ZIP 文件、其中包含修改后的示例源和 built.e2e.ti.com/.../ti_5F00_launchpad_5F00_analysis.zip 中的二进制文件

两个 CC1352P-2 LaunchPad 通过插入电路板上提供的射频连接器的电缆进行连接。 此外、还使用了30dB 衰减器。

中提供的示例应用

  • simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_40_00_40\examples\rtos\cC1352P_2_LAUNCHXL_ti154stack\collector
  • simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_40_00_40\examples\rtos\CC1352P_2_LAUNCHXL_ti154stack\sensor

 发生了变化

  • 收集器以50ms 的周期发送消息、
  • 传感器接收到这些消息并回送这些消息和
  • 收集器收到这些回传消息。

对示例进行了一些重要更改:

  • 测试消息被定义为名为 Smsgs_cmdIds_TestMsg 的新消息类型、并在示例提供的框架内进行处理。
  • Smsgs_cmdIds_TestMsg 类型消息在位置1上包含一个帧计数器、在位置2至11上包含随机数据。
  • CUI 已关闭、并直接访问 UART 接口、以提高性能并简化后续分析。
  • 集电极和传感器
    • 从接收到的消息中提取帧计数器
    • 计算接收到的帧计数器中的间隙指示的丢失帧数
    • 检索当前的节拍数和
    • 将这三个数字以表单的形式发布到 UART 接口
      [帧计数器][缺少帧][节拍计数]
      例如
      225 0 10141934
  • 为了提高整体性能、一些定时器被关闭。 可以通过取消设置.opts 文件中的 MOTIVING_REASE_TIMERS 来重新打开这些文件。
  • 由于 MOTIVING_RELEASE_TIMERS 触发的配置、最好在传感器之前启动收集器。
  • 使用 CSMA/CA 代替 LBT

生成的修改示例运行64小时以上、并记录收集器和传感器的 UART 数据以及以下结果(图形代表数据的12小时摘录并显示收集器接收到的消息、 即传感器成功回送的内容):

  • 在传输过程中、消息会定期丢失、周期约为3 ½小时(此图中的 x 轴表示自记录开始以来的毫秒)

  • 在消息丢失的阶段中、还有另外一段时间大约为5分钟

  • 在帧丢失之前、抖动较高(请注意、帧丢失之前的小幅增加、图中的帧间隔大于100ms)

  • 下图详细显示了第一个周期(请注意抖动频带的扩宽和窄及其后半部分的帧损耗)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    此外、我想提供一些背景信息。

    我们的应用程序仍基于 CC1352P SDK 的3.20版本。 应用的性质是每50ms 按方向交换一个射频数据包。 跳频在50ms 驻留时间内使用。

    在研究低射频性能时、我们使用传导射频路径进行了测试设置、以最大程度地减小外部(例如、占用的通道)的影响。
    我们观察到"射频性能"反复出现的低模式(每 x 小时左右重复出现)。 在这些间隔之间、行为符合预期。
    由于这是一种传导设置、我们认为问题是由(闭源) TI 15.4堆栈引起的、我们无法对此进行进一步调查。
    我们还将 CC1350用作嗅探器器件、并将其与 TI 射频应用和 Wireshark 结合使用、令人惊讶的是、即使堆栈没有将所有数据包全部交付给我们、我们也可以捕获射频的所有数据包。

    那么、下一步是最小化更改 SDK 3.20的收集器+传感器示例、如果我们能够再次观察到这种行为。

    最后、我们对 SDK 5.40的这些示例进行了相同的更改。 这是上述报告。 因此、我们提供了一个问题描述、希望您能够轻松深入了解问题所在。 我们只能看到15.4堆栈为黑盒。


    到目前为止、我们已获得的知识:

    -发送器和接收器这两个堆栈的时基略有差异,这是由两个振荡器的变化引起的。 时基基于 CC1352P 的 LF 时钟。 我们可以在应用中观察到、如果我们将 LF 源从 HF XOSC 更改为 LF RCOSC、重复模式的速度会改变。

    - 根据 e2e.ti.com/.../cc1352p-ti-15-4-stack-with-frequency-hopping-chance-of-missing-a-packet 上的答案、我们知道堆栈可能会延迟射频数据包的传输、直到它适合接收器的一个驻留间隔。 我们怀疑传输速度太快、并将数据包速度从每次迭代的50ms 更改为100ms。 但仍然可以观察到相同的重复模式、尽管有两次时间将数据包放入驻留间隔。


    根据包含最新 SDK 默认示例的错误报告(上一篇文章)、我们需要您深入了解问题。 如果无法在堆栈中修复它、它可以帮助我们了解问题的实际情况、并在我们的应用中采取对策。 请帮助我们! 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细解释!

    您能否发布监听器日志文件?

    由于您经常发送数据(收集器和传感器侧每50ms 发送一次数据)、+通过 UART 为每个数据包编写一条消息、我想知道数据包在哪里丢失:

    1)未从发件人发送的数据包(似乎您的监听器日志不能证明这一理论)

    2)未通过无线方式接收数据包(在这里、我非常好奇监听器日志的内容。)

    3) 3) MAC 层和接收端应用之间的数据包丢失。 要进行调查、您能否暂停调试会话并检查 Collector_statistics 和 /或 Sensor_msgStats 全局变量?  

    4) 4)应用程序和 UART 终端之间的数据包丢失

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗅探器日志文件似乎太大、无法附加它。 这可能是我们基于3.20 SDK 的应用程序的运行结果、我们在其中首次发现了这种行为。

    对列出的数据包丢失位置的选项的注释:

    1) 1)我们将尝试确定在传输-应答模式中数据包丢失在哪一侧。

    2) 2)这将是我们看到的第一个选项。 CC1350监听器件捕获数据包的可能性是否存在、但 CC1352P 器件不捕获数据包的可能性? (例如、由于监听器器件始终处于 RX 模式、应用器件在 RX 和 TX 之间切换?)

    3) 3)如果我们将监听器结果与应用中接收到的数据包进行比较、这将是我们看到的第二个选项、至少对于我们的应用而言是如此。 对于更改后的示例、我们将读取 Collector_statistics 和 Sensor_msgStats、我将发布这些数据。

    4) 4) UART 消息包含计数器和丢失消息的数量。 此错误很容易找到、我们没有在日志中观察到。

    此致、

    HKR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您可以将文件托管在其他服务器上(例如 Dropbox 或 Google docs)、我可以从那里下载。 或者、您可以向我发送朋友请求、并将请求发送给我。 最好使用 SDK 的最新版本捕获日志。 我相信这将会告诉我们很多关于正在发生的事情!

    2) 2)如果 CC1352P 接收到数据包、则应发送 ACK。 如果没有 ACK、我们可以假设 CC1352P 没有接收到数据包。  

    4) 4)我担心您的应用可能会花费大量时间进行 UART 传输、因此没有足够的时间来执行 TI 15.4-Stack 活动。 是否可以在没有 UART 写入的情况下运行测试? (例如、将值写入全局变量、或使用 GPIO 切换指示故障?)

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将尝试为5.40示例准备监听器日志。

    AD 2)我们的所有传输都配置为不重试和没有 ACK。

    AD 4)我怀疑 UART 通信会影响实际堆栈活动。 我们将在非阻塞模式下打开 UART、并每50ms 传输几个字节。 这对于 UART (驱动程序)而言应该是相当可行的。

    此致、

    HKR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2) 2)在这种情况下、可能值得对 Rx 和 Tx 引脚进行逻辑分析仪跟踪。 请参阅调试指南:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/docs/ti154stack/html/ti154stack-guide/debugging-index.html#debugging-rf-output

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rx 和 Tx 引脚的提示、我们将对其进行设置并进行尝试。

    同时、我们成功地运行了另一个夜间测试并从中获取日志和监听器数据。

    这个具有12dBm 的传导功率、上一个具有0dBm 的功率。 我们注意到模式发生了变化、但仍然有一种重复出现的丢包模式:

    传感器:

    收集器:

    我已在此处上传.pcapng Wireshark 监听器日志和 Excel 文件 :https://e1.pcloud.link/publink/show?code=kZ3bMzZc00QV8PEOhVnprPnbp7N5jcWwnLy

    我们还在连接了调试器的情况下进行了超过2小时的另一次运行、并读出了统计信息。

    传感器:

    收集器:

    谢谢、

    HKR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从您的屏幕截图中、似乎数据包确实在无线传输过程中丢失了。 但是、当我按下链接下载您的文件时、没有任何反应、因此我无法查看日志。 (您能问 Andreas 如何使用 TI 驱动器进行文件传输吗?)

    如果我理解正确、您的收集器能够发送所有数据包、但传感器无法按预期回传?

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请再次尝试访问该链接吗? 我没有做任何更改、只是让同事验证了文件是否在那里并且可以下载。

    我们正在与 Andreas 一起设置 TIDrive、但这还不完整/还不起作用。

    此致、

    HKR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚重试了、我的同事也尝试了、但我们无法从该链接下载。 TI 网络上可能有一些东西阻止了我们。

    如果您可以设置 google 驱动器或分接盒、我们应该能够访问这些驱动器或分接盒。

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这里是 Dropbox 链接。 希望这能更好地工作: https://www.dropbox.com/sh/j1fd7500av12u49/AACZ-rM-y7f0hpMFhdRsroJUa?dl=0

    此致、

    HKR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供新链接、我们能够下载这些文件。 我们现在可以查看日志。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它对这个问题有些沉默。

    您能否同时获得见解? 您是否重现和/或跟踪了数据包丢失的来源?

    谢谢、

    HKR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、该主题的响应延迟。 我们在团队中遇到一些带宽问题、但我们正在调查此问题。 请在下周收到一些回复和反馈。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否有任何新闻?

    我们在应用中仍然面临问题、并付出了相当大的努力来创建这份可追溯的错误报告、而不涉及我们的应用。 因此、我们希望您能够重现我们的观察结果、并让我们(如果不是解决方案)更深入地了解或解决如何最好地规避此问题。

    谢谢你。

    HKR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HKR、  

    我们理解并赞赏您的努力。 很抱歉耽误你的时间。 我们正在进行此项工作、我们将很快向您提供一些反馈。

    此致、

    SID   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HKR、

    再次感谢您提交报告和项目。 它非常全面。

    我们有几个观察结果。

    1.请详细说明第二组图形是如何 生成的?

    [引用 userid="310229" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1GHz-group/sub-1GHz/f/sub-1GHz-forum/1095157/cc1352p-rf-package-less-with ti-15-4-collector-sensor-examples-when 发射快速/4066035#4066035]

    传感器:

    [/报价]

    在这里、传感器或收集器连续发送的消息被视为丢失的数据包、这种情况可能并非总是如此。

    例如、如果收集器发送两条带有帧计数器1和2的消息。 然后、传感器回传帧1和帧2、这些帧不会丢失、但传感器在接收到消息2之前没有要传输的通道。

    2.另外一个可能的错误来源(可能不太可能)可能是  processModificationIncomingMsg()中的 memcpy。

    如果设置事件  sensor_return_data_EVT,并且 Sensor_process()尚未处理该事件,则尚未回传数据。

    同时,如果此时还有另一个 dataIndCb,并且您调用  processModificationIncomingMsg(),则会覆盖缓冲区,并再次设置 sensor_return_data_EVT。 处理此数据后、您将回显下一帧、丢失一帧。  

    在覆盖缓冲区之前、最好添加检查以查看是否已存在未处理的 sensor_return_data_EVT。

    简单的如果检查就行了。  

    if((Sensor_events & SENSOR_RETURN_DATA_EVT)

    话虽如此、如果您还可以发送生成的 UART 日志、那将会很棒。 尤其是在测试运行有相应的监听器日志时。 如果数据完全不是由收集器发送、或者如果数据是传感器没有响应、这可以帮助我们更深入地探究数据的丢弃位置。  

    我们将尝试进一步调查我们的一方。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    1。

    第二组图形与第一组的"丢失帧"图形相同。
    如果存在条目"1"、则表示跳过1个帧。
    如果收集器发送两条带有帧计数器1和2的消息、并且它接收到帧计数器1和2、那么根据我们的图、没有"丢失帧"。

    除此之外、如果我们使用的驻留时间为50ms、并且发送的数据包的传输持续时间低于25ms、我们实际上预计不存在消息分组、但会传输单个消息。 我们希望每个器件每50ms 传输一次、每25ms 传输一次。 您的期望是否与此不同?

    2.

    我们暂时怀疑存在相同的问题、并在实施中使用了环形缓冲器、但存储元素的数量不会随着时间的推移而增加、因此我们将此排除在问题原因之外。
    我们观察到,总是有足够的时间来复制帧,并通过 ApiMac_mcpsDataReq()安排帧的传输(它始终返回 ApiMac_STATUS_SUCCESS)。

    3.

    我已将 UART 日志放入已知的 Dropbox 文件夹(www.dropbox.com/.../AACZ-rM-y7f0hpMFhdRsroJUa )、希望这些日志对您的进一步调查有所帮助。

    谢谢!

    HKR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HKR、  

    感谢您的日志和解释。 我们将对此进行研究、 并将很快返回给您。

    但是、为了澄清前面有关消息分组的评论、如果通道处于繁忙状态、器件可能会延迟传输、这可能会导致连续的收集器传输或连续的传感器传输。  

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的传导设置中、我们根本不会想到信道繁忙。 如果某个通道从未繁忙、则我们预计不会有数据包丢失。

    一个相关的问题-如果我们设置了 ApiMac_mcpsDataReq_t 的以下 txOptions:

       dataReq.txOptions.noRetransmits = true;
       dataReq.txOptions.ack = false;

    通道报告为忙(我们可以从数据确认回调中获取此信息)、我们期望堆栈丢弃已发送的当前数据包、而不将其保留在其 TX 队列中。 是这样吗?

    谢谢、

    HKR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HKR、  

    [引用 userid="310229" url="~支持/无线连接/sub-1GHz-group/sub-1GHz/f/sub-1GHz-forum/1095157/cc1352p-rf-package-less-with ti-15-4-collector-sensor-examples-when 发射快速/4121122#4122"]

    一个相关的问题-如果我们设置了 ApiMac_mcpsDataReq_t 的以下 txOptions:

       dataReq.txOptions.noRetransmits = true;
       dataReq.txOptions.ack = false;

    [/报价]

    是的、如果 notransmit 设置为 true 并且 ACK 设置为 false、则 Mac 不会等待接收器的应答、也不会重新传输消息。 它将返回成功、因为它将立即传输或返回信道访问失败(在您的情况下、很可能是成功传输)。 但请注意、由于 CSMA 回退、传输本身可能会延迟。


    通过进一步的测试和 Rnd 的反馈、您看到的数据包丢失似乎会下降到消息之间的短时间(50ms/100ms)。 它有以下可能的说明。

    故障的最重要原因是传感器侧或收集器侧的事务溢出。

    应用程序将消息排队到 Mac 发送队列中、该队列的大小可在文件 mac_cfg.c 中找到、默认大小为 MAC_CFG_TX_MAX = 5。 理想情况下、大小足够、Mac 可以处理此队列大小。 但在应用程序中,您发送的消息速率会导致此队列中出现溢出。

    在您的测试应用程序中, 在 Sensor_sendMsg 和 sendMsg 中,您可以检查 ApiMac_mcpsDataReq ()函数返回的状态,在大多数情况下,此函 数的状态是成功,但您还应该看到 ApiMac_STATUS_transactionOverflow。  当发送队列已满并且您正在调用此 API 以发送更多消息时、就会发生这种情况。 由于 CSMA 回退、即使没有 ACK 或重新传输也会发生这种情况。 因此、您不会重新传输消息、而是在回退后进行传输。  

    将每个直接消息的消息传输速率降低到100ms 以上应该会大大有助于实现这一目的。 在这种情况下、由于传感器回传消息、因此尝试在收集器消息之间使用200ms 的延迟。

    只是想知道、我们能否知道最终应用中消息的频率是多少?

    此致、

    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    感谢您的澄清。 (我们已将应用中的 CSMA 退避次数设置为零。)

    >在测试应用程序中,在 Sensor_sendMsg 和 sendMsg 中,可以检查 ApiMac_mcpsDataReq()函数返回的状态,

    我们已将测试应用更改为输出有关事务溢出的信息。 在16小时内、我们没有在传感器上看到这样的情况。
    在收集器上、刚开始时有一些(7)、但随后只有3个事务溢出。
    我们在传感器和收集器上的事务溢出计数器没有发生变化的情况下、肯定观察到了丢失的封装。

    >只是想知道、我们是否知道最终应用程序上的消息频率是多少?

    2个射频器件之间的消息频率为每秒20次、因此、在50ms 内一条消息加一条回复。 最大用户数据约为70字节。

    >、默认大小为 MAC_CFG_TX_MAX = 5

    我们已将测试应用更改为 MAC_CFG_TX_MAX=1、因为我们根本不需要排队。
    我们更经常地观察到事务溢出、但总的数据包丢失率没有变化。


    因此、对于大多数丢失的数据包、我们不会收到事务溢出错误。

    考虑到我们仍然在没有外部射频干扰的情况下进行传导、并已关闭所有数据包、重试和折返、因此丢失数据包的来源问题仍然存在。
    -是否是堆栈固有的问题?
    堆栈的配置是否可以针对我们的用例进行优化?
    -您是否希望在我们的实验室测试设置中不会出现数据包丢失? 是否已对此类设置进行过测试?

    谢谢!
    HKR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HKR、  

    当我在办公桌上测试您的项目时、我没有使用传导、也没有将 CSMA 退避降至0。 也许这就是我测试中交易溢出的原因。  

    该堆栈通常用于报告间隔为500ms 及以上的低功耗传感器网络并进行测试。 但它已经在每条消息之间经过了长达100ms 的测试。 因此、您所使用的数据速率和所测试的 ping 设置不太可能经过测试。

    但是、我将检查 Rnd 是否已执行一些额外的测试、并检查有关堆栈配置的反馈。  

    此致、

    SID