尊敬的 TI 团队:
我们正在研究 Wi-SUN 网络、我们对安全性和证书有一些疑问。
我们知道 Wi-SUN 使用证书来验证节点是否可以加入 BR 网络。
n´t 创建了自己的证书,但它不起作用。 节点无法加入网络。
默认情况下会设置这些证书,是否可以修改它们?
我们能否生成自己的证书? 在哪种情况下、我们如何生成它们?
此致、
Tomás μ A。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我们正在研究 Wi-SUN 网络、我们对安全性和证书有一些疑问。
我们知道 Wi-SUN 使用证书来验证节点是否可以加入 BR 网络。
n´t 创建了自己的证书,但它不起作用。 节点无法加入网络。
默认情况下会设置这些证书,是否可以修改它们?
我们能否生成自己的证书? 在哪种情况下、我们如何生成它们?
此致、
Tomás μ A。
您好 Tomás、
堆栈用户指南提供了一种修改默认证书的方法。
有关 Wi-SUN 认证的更多信息、请参阅 Wi-SUN Alliance 页面。
https://wi-sun.org/certification-3/
此致、
SID
您好 Siddanth_N!
我们已修改默认证书、但它不起作用!
我们已使用 OpenSSL 和 XCA 创建了自己的证书、 电路板未连接
我们在 电路板上使用了 Silicon Labs 的证书 、并且它起作用了!
根据我们的假设、我们创建的证书是错误的、我们不知道我们做了什么。
我的问题是:
1-是否有任何特殊的工具来创建这些证书?
如何修改这些默认证书? 因为我们已经根据他们必须具有的格式修改了它、而且他们没有连接
3-如何创建默认证书?
4-您是否对修改默认证书进行了任何测试?
此致
Facundo。
Facundo、您好!
安全证书生成过程是 Wi-SUN Alliance 描述的过程、而生成证书的过程在本视频 https://www.youtube.com/watch?v=5rAEnLV_qHE 中从 28:40开始介绍。
您需要证书颁发机构作为证书生成的一部分。
此致、
SID