This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:我需要购买什么电路板

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1118242/cc1120-what-board-i-need-to-buy

器件型号:CC1120
Thread 中讨论的其他器件: CC1020CC 调试器

尊敬的专家:

我们的客户希望将  CC1120与 CC1020进行通信并显示数据、因此他想购买 CC1120的 EVM、

我注意到 TI 网站显示 CC1120EVM 需要与 CC1120DK (停止产品)配合使用? 我很困惑他需要购买哪些电路板? 以下器件是否全部需要购买?

CC1120EVM

CC1120DK

CC 调试器

SMARTRTRXEBK

能不能帮我确认一下,非常感谢!

此致、
William