This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:用户能否为 TI15.4中的每个传感器指定短地址?

Guru**** 2543850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1116794/cc1312r-can-user-specify-the-short-address-for-each-sensor-in-ti15-4

器件型号:CC1312R

在 TI15.4堆栈中、用户是否可以手动为每个传感器分配短地址?

我的客户希望手动将短地址映射到网络中的物理位置、但短地址似乎只能由收集器分配。 是否有方法在关联之前指定短地址?

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    将短地址分配给器件是规范中定义的关联过程的一部分。 在15.4网络中、用户似乎无法分配短地址。

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    感谢您的回复、我在 cllc.c 中找到了分配短地址的代码。

    客户需要将传感器映射到物理位置、如果分配了短地址、您是否对如何满足要求有任何建议?

    此致、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    如果客户知道将在哪个位置部署哪个传感器、则可能可以在分配短地址期间使用关联请求的源地址。 关联请求具有扩展的传感器地址、可在为其分配短地址时使用。  

    但在该关联过程中、收集器仍会分配地址。  

    此致、
    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    这似乎是实现客户需求的一种实用方法。 我会建议客户尝试这种方法、并告知您是否还有其他问题。

    非常感谢您的支持!

    此致、

    水阳