This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:与削波正弦 TCXO 搭配使用时的 CC1125

Guru**** 2383220 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1112590/cc1125-cc1125-when-used-with-clipped-sine-tcxo

器件型号:CC1125

您好!

我使用的是具有削波正弦 TCXO 的 CC1125 (Taitiien 部件 TYETBLSANF-40.000000)。

该器件具有低信号电平输出(环境下约820mV 峰间值)。  随着温度降低、振幅会下降。  在远低于-10C 的情况下、振幅小于 CC1125的800mV 最小规格。 (它也已从 Taitiien 部分的出版规范中退出)。  但是、这是目前可从发行版中获得的少数几个 TCXO 之一。

我遇到了这样的问题、即 CC1125在温度下降时未接收到该时钟。  我知道我将超出已发布的规范。

有人知道有什么方法可以提高 CC1125外部时钟输入的灵敏度?  任何寄存器设置是否都会影响这一点? (我知道有几个 XOSC 寄存器描述为"已恢复!")

如果能在这方面提供任何帮助,将不胜感激。

此致、

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    在研究了这一点之后、根据 CC1125寄存器上的信息、我发现我认为这是不可能的。 保留的寄存器位不会影响您感兴趣的内容。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要考虑的另一种选择是将 TSCO 信号馈入 XOSC-Q1引脚、而不是 EXT_XOSC 引脚。  这对于 TCXO 而言是否可行?  信号振幅是否与 XOSC-Q1引脚兼容?

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我已经要求提供这方面的建议、但我们最能回答问题的设计师是休假(他们将在2周内回来)-我必须在他们回来后跟进。  这是否起作用取决于 XOSC-Q1引脚的内部。


    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1125用于使用来自专用输入的 TCXO。 使用 Q1输入时的一个潜在问题是、TCXO 通常具有"混乱"启动、这意味着您在输出端获得一些脉冲、然后它停止、再次启动等。不确定 Q1输入是否连接到能够抑制这种情况的纹波计数器 (TCXO 输入有一个纹波计数器)这意味着芯片的数字部分可能使用不符合所需规格的时钟计时、因此芯片可能进入无效状态。 为了确保不会发生这种情况、需要进行大量的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 理想情况下、我会使用振荡器输入引脚、但低温时的裕度与 TAITIEN TCXO 不兼容。 理想情况下,我将使用不同的 TCXO,但其他制造商的可用性非常差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我已经和设计师讨论了这种可能性-最好用私人信息来描述我们的结论。 请接受我发送的朋友请求、我可以通过信使进行讨论。

    同时、我将把这个线程标记为已解决。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack、我接受了这一请求