This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:连接的 wlumtl 工具编号不显示任何内容

Guru**** 2434010 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1115830/lp-cc1352p7-wfanctl-tool-numconnected-shows-nothing

器件型号:LP-CC1352P7

您好!

我正在评估 LP-CC1352P7评估板、一个配置为 BR、另一个配置为 RN。

  1. Get NumConnected 不会显示任何已连接的设备、而如果运行 Get connecteddevices 命令、则可以看到已连接的设备。
  2. 如果 RN 处于关闭状态,则仍然连接的设备会显示它已连接
  3. 无法 ping 到 RN (ping -6 -i wfan0 Rn_IPv6)。
  4. 是否有任何方法可以向 RN 发送和接收自定义数据?

我正在使用 Raspberry PI、并且已经在 WSL 中进行了测试。

谢谢

Baljeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baljeet、  

    我将尝试重现您看到的内容。 我假设您已正确执行设置、因为已连接设备命令将返回正确的值。  

    连接的设备将在此处列出设备、即使在30分钟的超时时间内关闭设备也是如此。 之后、器件将从列表中删除。

    如果路由器节点已关闭,则无法 ping 通设备。

    由于您在 LP-CC1352P7上进行评估、因此可以运行我们在 SDK 中提供的 CoAP 示例。 您可以使用 CoAP 在节点上发送和接收数据。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANZFIPGt7eLM4WoiS5Mvmw__BSEc4rl__LATEST

    此致、

    SID   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    是否有任何方法可以缩短30分钟超时?

    如果我将 RN 保持连接状态一段时间,Ping 将停止工作,大约2-3小时。 但对于 Spinel-CLI python 实用程序、它可以正常工作。

    谢谢

    Baljeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baljeet、  

    超时可能是一个堆栈级别参数、但我将研究改变此参数的可能性。
    我无法在我的设置上看到断开连接。 但我将在我的末尾对其进行设置和测试、并向您返回有关已连接设备超时的信息。  

    此致、

    SID