This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:具有 OAD 的 Wi-SUN 嵌入式路由器节点项目

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1117318/cc1312r7-wi-sun-embedded-router-node-project-with-oad

器件型号:CC1312R7

你(们)好

我想知道是否可以移植 Wi-SUN 嵌入式路由器节点项目的15.4堆栈上的一些 OAD 功能(外部闪存)。 如果是这种情况、应对链接器文件(.cmd)中的闪存参数进行哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thiago、

    遗憾的是、我们目前在 WiSUN 上没有 OAD 功能支持。 启用 OAD 不是只通过应用程序级别的更改直接实现的。 但预计今后将支持这一方案。

    此致、

    SID