This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:杂散发射

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1116080/cc1121-spurious-emissions

器件型号:CC1121

当 CC1121在902MHz - 928MHz 范围内运行时、我在790MHz - 798MHz 范围内有明显的杂散辐射。  该电路使用32MHz 晶体。  数据表中提到、应评估在频率为晶振频率倍数的1MHz 以内的传输是否存在杂散。  7xx MHz 杂散是否与本手册相关?  杂散频率与传输频率之间的关系是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了让我们更轻松地了解这一点、我们将在结尾处:

    • 这是使用定制板还是 TI LaunchPad/EM?
    • 请提供:
      •  您的频谱图。
      • 您的 PHY 设置(如果您使用的是 EM、您能否使用 SmartRF Studio 复制它们)?
      • 您的测量 设置(测量设置等)?

    此致、
    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是批量生产的定制板、已经通过合规性测试(并通过)。  我无法提供频谱、因为我没有实时 SA、传输是跳频。  我的扫描 SA 速度不够快、无法同时获取7xx MHz 和9xx MHz。  我可以在 7xx MHz 时查看零跨度迹线 、并看到与9xx MHz 基波的振幅模式相对应的振幅模式。

    我不能再发表评论、因为我与设计所有者签订了 NDA。  谢谢!

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议在 MCU 上运行单独的固件、以在续中设置 CC1121。 TX、因此能够提供频谱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。  我没有这种能力。  

    我的问题很简单: 为什么数据表中说在1MHz 的时钟频率倍数内运行时应评估杂散?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您看到的杂散是基频- n*32MHz,但如果没有看到带有标记的图,则很难肯定。

    市场上的大多数射频芯片都有时钟杂散。 通常、它们低于法规限制、因此您无需担心它们。 不清楚这里的情况是这样的、您首先必须检查杂散是否高于或低于限值。 如果杂散接近或超过限值、我会假设 xosc 电源上的去耦不理想、很可能是布局问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到晶体的纯谐波、我看到的是700 MHz 频带中的调制传输信号、就好像它在该范围上下混合一样。  如果不了解 CC1121传输链的结构、我就不可能知道调制信号为什么显示在700MHz 频带中。  我愿意开悟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有准确的数字、就很难提供帮助。  

    -杂散是否随基频变化频率? 在这种情况下、寄生中心和基波之间的差值是多少?

    -如果不是(恒定杂散):哪个频率?