This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:微控制器和 Energia

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1117215/launchxl-cc1310-microcontrollers-and-energia

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310ENERGIA

您好、E2E 专家、

你好。

如果程序是在 Energia 中构建的、然后编译到 LaunchPad 上、是否有办法从 LaunchPad 中找出程序名称? 换句话说、我没有上传到 launchpad 的原始程序、但我仍然有 launchpad、想知道它上的程序是什么。 (LaunchPad CC1310)

是否可以从 LaunchPad 中恢复在 Energia 中创建的程序的名称? 我不再使用原始代码、而是想知道它保存在哪个名称下。

提前感谢您。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一种方法是转储 CC1310的闪存、然后使用 readelf objdump 工具(在 GNU/Linux 系统上)对其进行解析:

    (https://linux.die.net/man/1/objdump)

    幸运的是、该程序是在调试模式下编译的、因此提供了大量调试信息、包括名称。

    此致、

    Arthur