This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:射频温度补偿:如何设置 XOSC 单点校准?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RSIP, CC1312R, CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1116430/cc1312r-rf-temperature-compensation-how-to-set-xosc-single-point-calibration

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他部件:CC2652RSIPCC2652RB

你好。  

我 尝试  通过"器件配置"设置.syscfg 内部的"射频温度补偿"、但 我不理解以下错误消息:

"未提供 XOSC_HF 校准温度测量!"

为了执行正确的校准、我需要向该字段提供什么数据? 是否有任何可用的文档或信息?

此字段需要多个数据或数组数据? (哪些是单位?)

提前感谢您

此致

安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!  

    射频温度补偿在 CC2652RSIP、PSIP 和 BAW 器件(CC2652RB)中完全起作用。 这些是内部表征的、计算补偿系数所需的常数被写入每个器件的 FCFG 中。 但对于 CC1312R 等器件、晶体本身在一定温度范围内非常稳定、并且未在软件中实现射频温度补偿的这一特性。  

    此致、

    SID