This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:如何检查 APS 命令帧的 APS ACK?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1116480/cc1352r-how-to-check-aps-ack-for-aps-command-frame

器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

我可以使用 zstackmsg_CmdIDs_AF_DATA_CONFIRM_IND 检查 APS 数据帧的 APS ACK、但 APS 命令帧的 APS ACK 如何?

我想在调试期间检查 APS ACK 消息。

Z-Stack 是否具有 APS ACK 命令帧的回调事件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    Z-stack 专家将很快回来。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Alex、

    您 可以参考一些类似的 E2E 主题。   Z-Stack 用户指南的"概述"部分也对此进行了介绍、Zigbee 基础知识 SLA 也对此进行了介绍。  通常、对于任何 ZCL 消息、您可以在 选项字段中设置 AF_ACK_REQUEST、并且仅 zstackmsg_CmdIDs_AF_DATA_CONFIRM_IND 在 APS ACK 指示到达时接收。  其他 Zigbee 层(如 ZDO 和 BDB)没有类似的处理功能。

    此致、
    Ryan