This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:需要紧急审查 CC1101 + SE2435L 设计

Guru**** 2537860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1115780/cc1101-need-urgent-review-of-cc1101-se2435l-design

器件型号:CC1101

大家好、TI、我在大约一个月前就将我的设计发送给我进行了审核。 一周后,我得到了 Zack Costello 的一个回复,但尽管每周提醒,但之后没有得到任何回复。

您能告诉我审核的状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达拉斯,我们遇到了一个问题 !!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    我已将此主题标记为已关闭以停止重复的主题-您将在星期一收到反馈。 对延误表示歉意(原因是夏季非常繁忙)。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。