This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:使用不同的 LNA &放大器;使用 PA 放大器进行 LAUNCHXL-CC1310测试

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1116027/launchxl-cc1310-using-different-lna-pa-amplifier-for-test-with-launchxl-cc1310

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310CC1190

尊敬的支持团队:

我们正在为轨道中的室外车辆遥测系统开发新项目。 我们在欧洲使用868MHz 的 CC1310、在美国使用915MHz 的 CC1310。 对于该项目、我们需要用于传输(PA)和接收(LNA)的外部放大器。 我们购买了几款 LAUNCHXL-CC1310和 LAUNCHXL-CC1390 (CC1310 + CC1190 PA/LNA)。 LAUNCHXL-CC1390的性能符合我们的需求。 遗憾的是、我们无法在任何时候立即交付用于生产的 CC1190、并且我们被迫使用另一家放大器制造商(我们使用的是 SKY66420)。

为了进行比较、我们合并了 LAUNCHXL-CC1310和 SKY66420演示板、但遇到了接收问题。 是否可以描述我们使用的连接和设置(最后、放大器不是 TI 器件)、以便在我们使用错误调整时向我们提供建议。

我们的问题是:

当处于接收模式时、包括 LNA 在内的设置比仅使用 CC1310和无源天线的设置更糟糕、还有一些其他信息:

-在与发送器的短距离内、LNA 设置提供比独立 CC1310测试板更好~10dBm 的 RSSI

-经过特定距离(距离发送器~120m)后、LNA 设置开始的 CRC 错误和数据包丢失要比 CC1310独立板多得多(它仅接收到1%的数据包)、但正常接收数据包与独立板相比、再次显示出更好的 RSSI。 在独立模式下、相同距离下的典型性能为~60%损耗、这要好得多。

我们仔细检查了外部 LNA 配置(针对接收模式的适当引脚电平)、CC1310板在独立模式下运行良好)

我们检查了外部 LNA RX 参数、它应该提供16dB LNA 增益、并且典型的增加噪声为1.5dB。

我们使用 LAUNCHXL-CC1390进行了验收测试、它表现出色(~25%的损耗、这完全符合我们的情况)

您是否认为对于 CC1310输入而言 LNA 增益过大、或者我们通常应该在电路板的连接中出现设置错误

如果需要、我们可以提供精确的连接方法和设置详细信息、以解决此问题。

提前感谢

此致

Dimitar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜您需要调整 AGCREF、因为射频前端的增益增加、有关 更多详细信息、请参阅 www.ti.com/.../swra682。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我们测试了从 SmartRF Studio 更改 AGCREF 的可能性、并且可以通过应用程序中的"覆盖编辑器"面板对其进行调整。 然后、我们检查了该设置的默认值。 对于每个速度设置、默认的 AGCREF 值似乎不同。 四是500kbps 的设置、即0x24 (0x6088地址中的 LS 字节)。

    -在接收器中,我们尝试在不移动发送器和接收器位置的情况下更改值,并且我们收到了具有不同测量 RSSI 的数据包,这意味着覆盖过程有一些影响。

    然后,我们使用不同的覆盖设置进行了范围测试,在两个方向上使用2位数:0x24、0x26、0x28....以及0x22、0x20、0x1E..... 我们没有发现值改变时的行为有任何重大差异。

    我们仔细检查了 Sky Transmit / Receive 跳线设置、使用的连接、在设置中没有发现任何错误。

    任何关于0x24值意味着什么的建议、是以 dBm 为单位、它的值越大、阈值就越大、或者减小阈值。

    我们可以为寻找问题而提出的任何竞争测试建议都将对我们大有帮助。

    此致

    Dimitar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够按与电平间的关系运行传导(测量灵敏度与输入电平)?