请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101 请分享邮件 ID、我可以在其中发送原理图。
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于设计审查、请使用:
低于1GHz 设计审查申请:www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS
2.4GHz 设计审查申请: www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS