This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:用于终端节点/叶片设备的 Wi-SUN 网络重新连接和位移功能

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: WI-SUN, CC1352P7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1115399/lp-cc1352p7-wi-sun-network-reconnection-and-displacement-capability-for-end-nodes-leaf-devices

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1352P7

我正在使用 CC1352P7和 CC1352P-1开发套件评估数据网络的 Wi-SUN 功能。 我已达到使用场景以及可能导致连接故障的可能场景。 我了解到、路由器节点之间的网状连接可提供稳健性、并在任何路由器节点发生故障时自动进行连接修复。


在我们对要求和应用场景的评估中出现了一些相关的问题、尤其是与将在 FAN 1.1中实施的端节点/叶片器件有关的问题、如去年以来的一些德州仪器(TI)演示中列出的那样。 虽然这些疑问与 FAN 1.1有关、但会直接影响 Wi-SUN 在我的应用中的可行性、因此、如果能够部分解决其中的一些疑问、我将非常感激。

问题:

1) 1)终端节点/叶片设备能够在低功耗模式下运行、可作为休眠设备。 当终端节点/叶片设备唤醒并将其连接的路由器节点从网络中移除时,是否有任何关于我们可以预期的行为的参考? 我是否希望此终端设备在与另一个路由器节点重新连接时遇到很大的困难、或者连接是否简单而快速? 这种重新连接是否意味着高错误率或需要休眠叶片设备中的某些特殊程序?

2)另一种应用场景是指在 Wi-SUN 网络的工作区域内可能发生的终端节点/叶片设备位移、从而更改它们与可能的路由器节点的连接。 我知道移动路由器节点是一个过程、可能会导致错误率增加和可能的连接问题...但是、如果终端节点可能一次仅连接到一个路由器节点、这种迁移会导致某种类型的通信中断? 位移是否会导致高连接错误率、甚至需要耗时的重新连接?

注:如果无法评论 FAN 1.1详细信息,请告诉我在 Wi-SUN 网络部署区域内移动 FAN 1.0路由器节点的预期影响。 参考文献表明对连接错误率的影响相关、但我还无法通过1个边界路由器和4个路由器节点在我的网络上实际测试这种影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、  

    目前很难对 WiSUN 1.1的实施细节作出评论。  

    但对于 FAN 1.0路由器节点。 如果移动其“父”节点范围内的节点,则不应使节点在任何时候都无法访问,因此不应降低性能。 但是,如果您将“子”路由器节点移出“父”节点的范围,则路由协议算法需要在父节点切换发生之前再次运行,在此期间,子节点与边界路由器没有通信,直至找到父节点。

    了解您要查看的参数类型会有所帮助?

    此致、

    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    我了解一些有关未发布的 WiSUN FAN 1.1实施的评论现在无法实现... 但是 、我的问题涉及到在某些应用场景中影响 Wi-SUN 可用性的预期实现功能、导致在 FAN 1.1发布后对某些 Wi-SUN 功能产生怀疑。 我希望能够获得一些帮助、以便在´s 路由测试进展过多之前更好地了解 TI 的 Wi-SUN 预计实施。 现在、您的实施允许进行路由器测试、但预期的终端节点设备(叶片设备)无疑代表了此物联网网络实施的一个重要方面。  Wi-sun 预计的低功耗似乎表明、对于电池供电且具有极长电池寿命的器件而言、这是一个很好的机会。

    关于我的方案:我将处理连接到网络中多个节点路由器的边界路由器、从而有效地看到网状路由器中的多个跃点。 我打算连接很多固定路由元件、也连接很多电池供电的器件、希望 FAN 1.1 Leaf Devices 允许休眠器件以超低功耗模式运行。 虽然许多叶片设备在完全固定的位置运行,但其中一些设备可能会发生显著的位移。

    这种情况可能发生在大型工业工厂、像小城市一样运营的工业领域、这些地区处理大量具有物联网网络需求的基础设施。 在某些情况下、需要在该网络中进行连接的设备可能会不时临时或永久替换、从而导致连接更改。 我知道更换固定路由设备并不可取、这需要在新的振鸣计算方面做出更大的努力。 但是、在评估叶片设备时、我希望 TI 能够深入了解 FAN 1.1终端节点/叶片设备在其主固定路由器元件发生位移或通信中断时的预期行为。
    这两种情形代表了我对应用程序 Wi-SUN 稳健性的主要怀疑、并导致人们对位移期间可能的重新连接时间以及在某些固定路由器断开情况下从许多元素重新连接的时间产生怀疑。 我了解该网络处理的连接时间"几分钟"、希望能够对我列出的方案中 Leaf Devices 的预期行为有一些了解。

    此外、我知道、更多有关可能的断开情形的知识对于许多经典 Wi-SUN 和 Smart City 应用而言可能很重要、因为许多物联网设备可能会面临"几分钟"的断开时间、并且可能需要更新其路由参数。


    希望我的信息能澄清一点、如果您有任何疑问或要求澄清、请告诉我。
    此致、
    卢卡斯·洛内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、  

    我了解用例。 我将咨询系统和 Rnd、以便更好地了解叶节点的可能外观、并尽快返回给您。

    此致、

    SID