This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:新专有协议的正确白皮书

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1114434/cc1312r-right-whitening-for-new-proprietary-protocol

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1101

您好!

我应该为新的专有射频协议设置什么白化配置?

我不需要与 CC1101兼容、因此我认为可以同时使用 CC1101兼容和 PN9、但在我的情况下哪一个(或其他一些)更好?    

此致、

Dimitar Devedzhiev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitar、

    我的最佳建议是 、在 SmartRF Studio 中、您选择最适合您的应用的 CC1312R 可用 PHY、并接受已为其选择的 Whitening。 这将是  描述 该 PHY 的其他参数的最佳白化。

    此致、

    高斯图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fausto、

    请查看所附图像。 根据您的说法、我的案例应该不会白白化。  

    您确定在不加白的情况下工作是个好主意吗?  

    此致、

    Dimitar Devedzhiev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitar、

    这取决于您的数据和应用。

    如果您的数据为"白色"(不包含零或1的长序列)、则通常不需要该数据、因为接收器将能够接收一个包含相同符号的字符串。

    因此、除非您有特定应用程序需要(或规范要求)、否则最好使用默认设置。 例如、远距离模式需要启用数据白化。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    在本例中、我还有两个问题:

    1) 1)关于"如果您的数据是"白色"(不会包含长的零或1序列)-在这种情况下、它意味着长(使用多少位/字节的1或0)?

    2) 2)如果在不需要白化时启用白化、是否存在任何缺点?

    此致、

    Dimitar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitar、

    据我所知 、在这种情况下、没有"长整型"定义; 如果您有频繁的零或1序列、则可能会看到启用白化的优势、即您需要在应用中测试这一点。

    缺点是 SmartRF Studio 中的默认设置是我们建议的设置、并且已经进行了最广泛的测试、因此偏离这些设置会带来风险(无论多么微小)。

    此外、 e2e.ti.com/.../cc1120-communication-problem-with-cc1020: 上的"在传输前对数据进行白化要求接收器在输出接收到的数据之前撤消白化。" 因此、如果您有一个用例、其中并非所有接收器都能保证启用数据白化、则会遇到问题。

    我怀疑、在这种情况下(根据您提供的信息)、您可以在不发现缺点的情况下启用白化、尽管我们当然始终建议对其进行测试以进行检查。

    您可能会发现、TA12012在本主题中接受的答案提供了一些额外的见解(: e2e.ti.com/.../cc1120-cc1120-4gfsk-whitening-option-question)

    此致、

    Zack