This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:天线阻抗匹配

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1114187/cc1352p-antenna-impedance-matching

器件型号:CC1352P

您好!

我正在为物体中的 MCU 收发器设计一个868MHz 的阻抗匹配电路。

我将 RF_P 和 RF_N 信号连接到平衡-非平衡变压器、平衡-非平衡变压器后、我将使用 PI 网络进行阻抗匹配。

为了使用频谱分析仪测量 S11,我应该如何处理 RF_P 和 RF_N 信号?

如果我只考虑 RF_P,我可以将 SMA 连接器+ve 连接到 RF_P,-ve 连接到电路 GND。 ?

谢谢。