This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CLK 用于定制速率?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1114629/cc1101-clk-is-for-custom-rate-rate

器件型号:CC1101

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 CC1101、并且注意到数据速率无法设置为精确的标准值-在我的情况下、所需的1为 38.4kBaud (它可以执行38.4827kBaud 或38.3835kBaud)

--我们有一个依赖于 精确的38.4kBaud 波特率的下游算法(一个不可修改的传统系统,假定这个波特率是准确的)

--CC1101是否有任何可能的配置方法来具有自定义时钟输入(不会从标准26MHz xtal 重新设计明显的电路)?

我不记得看到了这个选项、但想检查这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有必要、CC1101可以使用26MHz 至27MHz 之间的任何时钟频率。