This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:列表中没有蓝牙名称

Guru**** 2793495 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1350, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1114590/launchxl-cc1350-no-bluetooth-name-on-the-list

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、

您能在下面帮助我们的客户解决他们的问题。

我有一个 LAUNCHXL-CC1350评估板。 当我通过 USB 将设备连接到计算机时、我无法在手机上看到蓝牙名称。 此外、按照此链接 dev.ti.com/.../node 中的说明执行操作时 、我在"课前作业"过程中遇到错误。

我遇到这样的错误。您能不能帮助我吗、我从早上开始尝试、但我还无法连接到设备。

 

我可以安装程序。 我可以使用它上的 LED。 我可以通过 Serial 接收数据、但在列表中看不到蓝牙名称。

非常感谢!

此致、

Jonathan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    他们使用什么软件来刷写电路板、它是 Uniflash 的云版本吗?

    此致、

    Arthur