请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
您好 TI。
我的应用基于 SimpleLink SDK v5.20 ti154stack 传感器示例、如下所示

我的应用程序工作正常。
但现在、由于某种原因、我必须更改 syscfg 生成的某些15.4源文件的位置。
这是我要做的。
首先、在 syscfg 中有四个由 TI 15.4 Stack 模块生成的文件、如下所示

然后、我将这四个文件复制到此项目中的另一个目录中、并从 syscfg 中删除 TI 15.4 Stack 模块、如下所示

最后、我构建该项目、会出现一些错误、如下所示

链接时会出现许多未定义的符号(或未解析的符号)错误。
看起来很奇怪、源文件都是相同的、只是更改位置会导致许多未解析的符号。
因此、我需要帮助来解决这个问题。
谢谢你。